보다 빠르게, 높고, 멀리. 그러면 우리 인간은 항상 보다 놀라운 성과를 달성하기 위해 노력하게 됩니다. 이때 우리는 동물 세계에서 많은 것을 배울 수 있습니다. 그러나 문명화된 인간과 달리 동물에게는 거의 생존이 문제가 됩니다. 그래서 가장 빠르게 달릴 수 있는 영양은 잡아 먹힐 가능성이 별로 없습니다. 

Baumer 제품과 동물의 비교: 불가능할까요? Baumer는 그렇게 생각하지 않습니다. 이에 두 대상을 비교해봤습니다.  


견고함

Teaser_Beyond_Krokodil_8450_304x223.jpg

악어가 일상적인 언어에서 피부가 두꺼운 도마뱀으로 표현된다는 것을 아셨습니까? 그 이유는 전체 몸통, 꼬리, 사지에 걸쳐 있고 피부에 있으며 본 플레이트가 있는 비늘 갑옷 때문입니다. 거칠고 갑옷과 같은 피부는 몸 전체를 덮을 뿐 아니라 가혹한 환경에서도 악어를 견고하게 보호해 줍니다.

많은 Baumer 제품들 역시 매우 견고하며 까다로운 환경 조건과 부하에서도 장기간 더 잘 견뎌냅니다. 이는 견고성, 내후성, 기계적 강도, 위생 요건 등에 해당됩니다.


신뢰할 수 있음

Teaser_Beyond_Bienen_8449_304x223.jpg

모든 동물 중 가장 부지런하고 꽃에서 꽃으로 안정적으로 날아다니는 곤충은 벌입니다. 꿀벌의 양쪽 안테나에는 약 60,000개의 냄새 수용기가 있어 냄새를 감지할 뿐 아니라 냄새가 어떤 방향에서 나는지를 특정할 수도 있습니다. 특수한 형태의 공동 생활은 말벌이나 땅벌과 달리 벌집에서 전체 무리로 겨울을 나는 데 도움이 됩니다.  

Baumer 제품은 신뢰성으로 잘 알려져 있습니다. 신뢰할 수 있는 방식으로 어려운 측정 조건에서도 재현 가능하고 반복 가능한 측정값, 스위칭 신호, 결과를 제공합니다. 측정 물체의 재료와 빛이나 온도와 같은 환경 조건이 측정 결과에 미치는 영경은 매우 적습니다.


정밀성

Teaser_Beyond_Chamaeleon_8451_304x223.jpg

카멜레온의 혀가 약 0,4N의 장력으로 몸 길이의 1,5배까지 펼쳐질 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 혀를 뻗는 데 걸리는 시간은 0,1초에 이릅니다. 이러한 속도에도 불구하고 카멜레온이 목표물을 매우 정확하게 겨냥하여 먹이가 거의 도망칠 수 없습니다. 

Baumer의 정확성도 특출납니다. Baumer는 센서 물리학에 대한 포괄적이면서 깊이 있는 지식을 섭렵하여 센서 신호를 지능적으로 처리 및 준비하는 데 정통합니다. 이에 기반해 고정밀 검사 작업용으로 제작된 카메라와 사용 분야 맞춤형 센서는 항상 높은 품질과 최고의 측정 정밀성을 보장합니다.


콤팩트

Teaser_Beyond_Kolibri_8448_304x223.jpg

벌새를 제외한 어떤 동물도 제자리에서 날거나 뒤로 날 수 없습니다. 어떤 새도 더 작거나 가볍지 않습니다. 그 크기에도 불구하고 더 빠른 척추동물은 없습니다. 벌새는 절대적으로 탁월한 비행사입니다. 벌새는 구애 비행에서 98km/h에 도달할 수 있다는 사실을 아셨습니까? 이는 초당 몸 길이의 385배입니다. 송골매는 몸 길이의 200배에만 도달할 수 있습니다.

Baumer의 센서는 항상 벌새와 경쟁할 수 있습니다. 콤팩트한 크기로 높은 성능을 제공합니다. Baumer는 이미 매우 작은 공간에 고성능 기능을 통합하는 데 성공했으며, 이로써 탁월한 출력 밀도를 제공하여 센서를 매우 콤팩트한 솔루션에도 최적으로 배치할 수 있습니다.


조작성

Teaser_Beyond_Octopus_8447_304x223.jpg

문어와 오징어는 놀라운 감도와 지능을 갖췄습니다. 각각 여덟 개, 열 개의 다리를 가진 문어와 오징어의 심장은 세 개나 됩니다. 또 다른 큰 특징은 뇌가 머리에서 사지 끝까지 분기되어 있다는 점입니다. 이 뇌는 문어와 오징어의 몸에서 인터넷과 같은 역할을 합니다. 문어와 오징어는 총 5억 개의 신경 세포(그 중 2/3가 사지에 분포)를 이용해 놀라울 정도로 민첩하게 움직이고, 뛰어난 지능을 발휘합니다.

Baumer의 센서도 뛰어난 지능을 갖췄습니다. Baumer의 센서는 설계, 지원 정보, 조작 기능 덕분에 시스템 구조에 더욱 쉽게 통합, 설치 및 조립할 수 있습니다. 또한 작동과 유지보수를 위해 손쉽게 설정 및 매개변수화할 수 있는 이점도 있습니다. 


결합됨

Teaser_Beyond_Fische_8452_304x223.jpg

물고기 무리에는 계급이나 지도자가 없습니다. 무리는 스스로를 조직합니다. 이때 개별적인 동물의 능력을 한참 능가하는 지능을 보여줍니다. 예를 들어, 그들은 무라에서 먹이를 더 빨리 찾거나 포식자로부터 자신을 더 효율적으로 방어할 수 있습니다. 무리로의 결합은 그룹의 결속에 중요하며 물고기를 결속시키는 보이지 않는 고무줄처럼 작동합니다. 

지능적인 디지털 정보 처리 덕분에 Baumer의 센서는 최적으로 준비된 측정 결과와 추가 정보를 제공합니다. 간단하게 조작 및 조정할 수 있으며 간편하게 서로를 연결하는 표준 인터페이스를 통해 소통합니다. 

맨 위로