센서 팁에 내장된 전극은 환경과 함께 콘덴서를 형성합니다. 매체는 유전 상수(DK 값)를 기반으로 용량값을 결정하고 센서 전자 장치의 코일을 사용하여 공진 회로를 구성합니다. 측정된 공진 주파수 및 매개변수화가 가능한 임계값 스위칭에 따라 센서의 스위칭 신호가 트리거됩니다.
일반적으로 사용 가능한 리미트 센서 CleverLevel 시리즈는 고체, 액체 또는 접착제 등의 모든 매체를 감지하기 때문에 진동 포크의 현명한 대안입니다.
원칙에 따라 용량성 레벨 센서는 개방형 커패시터와 같이 작동합니다. 측정 전극과 GND 전극 사이에는 전기장이 형성됩니다. 유전 상수 εr이 공기보다 큰 재료가 전기장 안에들어가면 이 재료의 εr에 따라 전기장의 용량이 증가합니다. 전자장치는 이러한 용량 증가를 측정합니다. 생성된 신호는 후속 신호 처리 중 평가되어 해당 크기에서 출력 스위칭이 이뤄지도록 합니다.
작동 원리 광학 레벨 센서 작동 원리는 센서 팁이 액에 또는 공기에 둘러싸여 있는지 여부에 따라 전반사를 위한 임계각의 변경에 기반합니다. 센서 팁이 액체에 의해 둘러싸여 있는 경우 광선이 액체로 편향되고 센서 출력이 스위칭 상태를 변경합니다. 액체 매체는 전기 도성이거나 탁하거나 투명할 수 있습니다.
호스/라이징 파이프 조립을 위한 레벨 센서는 이와 비슷한 원리로 작동하지만 매체와 접촉하지 않습니다. 액체가 없는 상태에서 방출된 빛은 수신기에게 직접 닿습니다. 액체가 검출 범위에 도달하는 경우 방출된 빛의 일부가 편향되어 더 적은 빛이 수신기에 닿습니다. 이러한 빛의 변경은 센서에 의해 상응하게 평가될 수 있습니다.
측정 원리 전위차 레벨 센서 센서의 딥스틱과 충전될 탱크의 금속 탱크 벽 사이의 장력을 변경하여 작동합니다. 전기 전도성과 용량 특수성에 의해 형성된 액체로 전기 흐름장이 생성됩니다. 따라서 프로브는 두 전압의 비율이 레벨에 따라 변하는 전압 분배기가 됩니다. 두 전압의 비율은 충전 레벨과 비례합니다. 다시 말해 프로브와 액체 시스템은 전위차계로 볼 수 있으며, 일반 전위차계 회전에 해당하는 레벨의 변화가 있습니다.
측정 원리 정수 레벨 센서 이는 압력 변환기의 측정 셀이 용기 바닥에 있는 충전 매체의 압력을 측정하여 관련 레벨을 계산합니다. 중력으로 인해 정수는 탱크의 수위가 높아지면 함께 증가합니다.
초음파 센서 초음파 신호의 측정된 작동 시간에 기반합니다. 이는 측정 대상 매체의 표면에서 반사되는 고주파 음파를 발신합니다. 매체는 액체나 과립, 분말일 수 있습니다. 투명하거나 기타 시각적으로 감지하기 어려운 개체는 초음파 센서로 명확하게 감지할 수 있습니다.
연속적인 레벨 측정용 초음파 센서의 경우 측정된 거리 값이 전압 값으로 센서에서 매체 표면으로 출력됩니다. 이때 출력 전류 또는 출력 전압은 주입 레벨 또는 매체 표면까지의 거리에 비례합니다.