My-Com 정밀 스위치의 부착을 위해서는 매우 예민한 조립이 필요합니다. 2,5Nm의 최대 토크가 권장됩니다.
초경 합금 필러가 있는 My-Com E 및 경화된 강철 볼 팁이 있는 My-Com D는 측면에서 최대 30° 각도로 접근할 수 있습니다.
My-Com A, B, BS, C, F, G 및 M은 측면 접근 시 프로브 팁이 파손되거나 스위칭 포인트 부정확성이 발생할 수 있기 때문에 축방향으로만 접근해야 합니다.
My-Com 정밀 스위치는 홀더가 진동되지 않도록 안정적으로 고정해야 합니다. 이를 통해 오류가 없는 센싱이 가능합니다. 진동이 심하고 가속도가 높을 경우에는 컨택트 볼의 관성으로 인해 잘못된 스위칭이 발생할 수 있습니다.
케이블 파손을 방지하기 위해 케이블을 My-Com 바로 뒤에서 구부려서는 안 됩니다.