My-Com® 정밀 스위치를설계할 때 크게 신경쓴 것은 부품 수를 반드시 필요한 만큼으로 줄이는 것이었습니다. 일정한 반복성에서 엄청난 수의 스위칭 주기를 보장하는 것은 오직 세 개의 움직이는 부품과 고품질의 소재뿐입니다. 두 방향으로만 움직이는 짧은 길이의 선형 이동과 매우 작은 작동력이 My-Com® 정밀 스위치의 엄청난 신뢰성과 기대 수명을 더욱 높여줍니다. My-Com®은 이미 1백만 여 개의 사용 분야에서 절대적인 신뢰성을 입증했습니다.
마이크로 미터의 보장된 반복 정확도로 인해 My-Com®은 세계에서 가장 정밀한 리밋 스위치입니다. 천만 스위칭 사이클로 수명이 설계된 기계식 버튼은 다양한 응용 분야에 매우 정확한 기준 신호를 제공합니다.
My-Com® 고정밀 스위치는 열악한 산업 환경에서도 고정밀 작업을 수행합니다. 바이턴, 실리콘 소재의 실링이 금 도금 접점을 오염, 먼지, 습기로부터 보호, 그리고 이로 인해 사용 기간 내내 마이크로미터 정도의 정확한 스위칭을 제공합니다.
My-Com® 정밀 스위치 제품군은 매우 다양한 버전과 결합된 초소형 설계가 인상적입니다.