2024. 10. 7.

Baumer SWIR 카메라를 통해 보이지 않는 부분까지 검사 가능
새로운 Baumer SWIR 카메라는 비교할 수 없는 정밀도로 적외선 파장 범위의 검사 작업을 해결합니다.

Baumer는 강력한 SWIR 카메라를 위한 광범위한 머신 비전 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 새로운 CX.SWIR.XC 카메라를 통해 Baumer는 이제 적외선 스펙트럼 범위의 검사 작업에서 이전에는 달성할 수 없었던 수준의 정밀도를 가능하게 합니다. 이러한 정확도의 결정적인 요소는 Baumer CX.SWIR.XC 카메라의 특허받은 열 설계입니다. 수많은 불량 픽셀이 실제로 발생하기 전에 예방합니다. 카메라 펌웨어를 통한 정적 및 동적 Baumer 결함 픽셀 보정과 결합하여 이미지 품질은 실리콘 기반 센서에 매우 가깝습니다. 새로운 CX.SWIR.XC 카메라는 400~1700nm 범위의 파장을 기록하므로 가시광선과 비가시광선 스펙트럼 모두에서 사용할 수 있습니다.

혁신적인 디자인으로 불량화소 방지

이 기술로 인해 최신 SWIR 카메라에 사용되는 것과 같은 InGaAs 센서는 실리콘 기반 CMOS 센서보다 결함이 있는 픽셀이 훨씬 더 많습니다. 결함 픽셀 수를 최소화하려면 이미지 센서의 온도를 낮추는 것이 중요합니다. Baumer는 SWIR 카메라의 혁신적인 열 설계로 이러한 문제를 해결합니다. 통합된 냉각 핀은 생성된 열을 외부로 방출합니다. 선택적으로 사용할 수 있는 하우징에 통합된 냉각 채널. 압축 공기 또는 액체로 작동되는 이 채널은 열이 발생하는 곳, 즉 센서와 렌즈 외부로 열을 방출합니다. 중요한 영역을 냉각하면 결함이 있는 픽셀 수가 줄어들고 전체 시스템의 열 정착도 가속화됩니다. 카메라는 매우 정확한 이미지 데이터를 안정적으로 제공하기 위해 보다 신속하게 사용할 준비가 되어 있습니다.

까다로운 애플리케이션을 위한 고정밀 이미지 데이터

Baumer SWIR 카메라의 응용 분야에는 반도체 산업, 특히 고정밀 이미지 데이터와 빠른 처리 시간이 필요한 웨이퍼 포지셔닝이 포함됩니다. SWIR 카메라를 위해 Baumer 포트폴리오 확장을 통해 혜택을 누릴 수 있는 다른 영역에는 충진 레벨 또는 이물질 감지를 위한 제약 및 식품 산업이 포함됩니다.

자세한 정보: www.baumer.com/c/47586


Further information


Press download

Press contact
맨 위로