2024. 10. 2

모든 것을 하나의 하우징에. Baumer 소형 GigE Vision 카메라 출시
Foto_Teaser_SR-VT_IXG_720x405-Screen.jpg
새로운 Baumer IX 시리즈 카메라는 자동 초점, 광학 및 조명이 이미 통합되어 있으며 공장 자동화 분야에서 바로 사용할 수 있는 강력한 올인원 GigE Vision 카메라로서 표준을 제시합니다.

간단한 몇 단계만으로 사용할 수 있는 공간 절약형 GigE Vision 카메라. Baumer는 새로운 IX 시리즈를 통해 GigE Vision 카메라를 매우 쉽게 시운전하고 사용할 수 있음을 입증했습니다. 올인원 개념 덕분에 사용자는 외부 구성요소나 보호 하우징 연결에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 견고한 하우징에 이미지 캡처를 위한 모든 구성요소가 결합된 새롭고 편리한 Baumer 카메라만 있으면 됩니다. 새로운 Baumer IX 시리즈 카메라는 자동 초점, 광학 및 조명이 이미 통합되어 있으며 공장 자동화 분야에서 바로 사용할 수 있는 강력한 올인원 Gi-gE Vision 카메라로서 표준을 제시합니다.

Baumer는 산업용 이미지 처리를 더 간편하고 경제적이며 사용자 친화적으로 만드는 신뢰할 수 있는 파트너로 알려져 있습니다. 올인원 디자인의 IX 시리즈가 그 모든 것을 입증합니다. PC 기반 GigE 카메라로 완벽한 이미지 캡처를 위해서는 카메라 외에도 광학, 플래시 컨트롤러, 조명과 같은 추가 구성요소가 필요합니다. 보호 등급을 실현하거나 원치 않는 조정을 방지하러면 추가 하우징을 조달하거나 설계해야 합니다. IX 시리즈는 빠른 시운전을 위해 이러한 모든 방해 요소를 우아하게 넘어섭니다. 올인원 개념에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

o    초소형: 자동 Baumer IX는 자동 초점 및 분할 가능 조명 기능을 갖춘 고집적 카메라입니다. 따라서 빠른 통합이 가능하게 하고 추가 구성 요소가 필요하지 않으며 케이블 연결 작업을 줄여줍니다.

o    표준 준수: GigE Vision 인터페이스를 통해 인프라 및 소프트웨어에 원활하게 통합할 수 있습니다.

o    공정 안전: IP 67 등급의 산업용 하우징은 물, 먼지 및 원치 않는 조정으로부터 카메라를 보호합니다. 이미지 반사를 방지하는 부착 가능한 편광 필터를 통해 높은 수준의 공정 안전성을 지원합니다.

o    기록: 촬영 이미지 설정에 대한 모든 변경 사항을 PC 소프트웨어를 사용하여 확인할 수 있으므로 품질 보증 및 공정 모니터링이 가능합니다.

Baumer는 IX 시리즈의 올인원 GigE Vision 카메라를 통해 한 층 더 발전된 사용자 친화적인 솔루션으로 머신 비전 포트폴리오를 확장합니다. 새로운 IX 카메라를 통해 사용자는 공간을 절약하고 견고하며 빠른 방식으로 이미지 캡처를 통합할 수 있습니다.

추가 정보 참조: www.baumer.com/IX-cameras

VISION 박람회 Baumer 위치: 8번 홀, 8D40 스탠드


Further information


Press download

Press contact
맨 위로