장비의 성능을 높이고 문제를 해결해 보십시오.
전문 인력 부족으로 인해 자동화와 작업자 보조 기능의 중요성은 더해지고 있습니다. 고성능 센서는 생산성과 프로세스 유연성을 높여줍니다. 작업 플랫폼 및 자재 취급 업계에는 항상 안정적이고 강력한 센서 솔루션이 필요합니다.
장비의 기능을 안정적으로 작동하려면 최적의 센서 솔루션을 선택하는 것이 매우 중요합니다. Baumer는 안정성 관리, 하중 모니터링, 유체 관리와 같이 컨베이어 기술 적용 영역에 적합한 센서 솔루션을 안내합니다. 리프트 작업 플랫폼, 시저 리프트, 로딩 크레인, 이동식 크레인, 텔레 핸들러, 타워 크레인 등의 다양한 장비가 이러한 적용 영역에 해당합니다.
Baumer 센서는 위치, 각도, 피치, 편향을 결정하는 데 필요한 피드백을 제공하여 붐의 진동을 제어하고, 작업자와 자재를 필요한 곳으로 움직일 수 있도록 합니다. 스트레인 측정은 차량 내 기계적 부하를 측정하는 데 사용됩니다. 온도 센서, 압력 센서, 레벨 센서를 통한 액체 모니터링은 유압 시스템의 안정적인 작동을 보장합니다.
정적 안정성 관리 장치는 센서 정보에 기반하여 작업 범위와 차량 안정성을 능동적으로 계산 및 정의하는 비례형 시스템입니다. 확실한 차량 안정성을 위한 Baumer 지능형 센서
하중 모니터링은 조작 작업자가 있는 동안 하중을 운반하는 수많은 이동식 장비에 필요합니다. 이러한 하중은 과적 및 차량 전복을 방지할 수 있도록 작동 중에 모니터링되어야 합니다. 하중 모니터링은 차량 안정성 및 작업자 안전 향상에 도움이 됩니다.
유압 시스템은 최신 이동식 작업 장비의 주요 시스템 중 하나입니다. 온도, 점도, 압력, 낮은 유체 레벨, 누출과 같은 매개변수를 알면 생산성을 유지하고 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
인건비가 증가하면서 자동화 확산, 프로세스 유연성 향상, 작업 플랫폼 및 자재 취급 성능 향상으로 움직이는 추세가 가속화하고 있습니다. 또한 표준 환경이 변화하면서 안전 분야용 센서에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
Baumer의 센서가 이러한 목표를 달성하여 차별화를 이룰 수 있는 이유를 알아보십시오.