배경 억제 기능이 있는 확산 센서

반사형 광 센서는 개체에 대해 정렬되어야 합니다. 스캔 거리는 스캔 대상과 배경 사이의 거리에 맞춰 설정해야 합니다. 배경은 설정된 스캔 거리 뒤의 검정색에서 센서 스캔 거리의 감소 거리 이상이어야 합니다.

배경 억제 기능이 있는 반사형 광 센서의 경우 최적의 설정을 이해 감지 범위 그래프가 표시됩니다. 감지 범위 감소는 백색의 감지 범위 함수에서 다양한 광도 계수를 나타냅니다. 즉, 흑색 또는 회색의 감지 범위가 백색에 비해 축소되는 거리를 나타냅니다. 그래프의 X축에 백색으로 설정된 감지 범위를 입력하면 Y축에서 흑색 또는 회색의 감지 범위 축소를 판독할 수 있습니다. 감지 범위 축소는 또한 흑색 또는 회색 개체가 백색 배경에서 최소로 얼마만큼 떨어져 있어야 하는지 역시 표시합니다. 


반사경이 없는 광배리어

SmartReflect 광배리어는 감지 영역 내에서 기계 부분과 정렬되어야 합니다. 그 다음 이 기계 부분은 티치 인으로 학습됩니다.

기계 부분 바로 앞에 티치 인 시 자동으로 설정되는 사각 지대가 있다는 점에 유의해야 합니다. 사각 지대는 감지 영역(Sa)을 배경 위치(Sde)의 %로 기재하여 결정됩니다.


강도 차이가 있는 반사형 광센서

강도 차이 원리에 따르는 반사형 광센서의 경우 상대적 수신 신호가 표시됩니다. 백색 개체에서 수신된 신호 범위가 거리 함수로 표시됩니다. 이 그래프를 이용하여 백색이 아닌 개체의 감지 범위를 계산할 수 있습니다. 이를 위해서는 각 재료의 보정 계수가 필요합니다.

보정 계수

개체의 재료 및 표면 상태(반사율에 따라)는 강도 차이가 있는 반사형 광센서의 스위칭 거리에 영향을 미칩니다. 따라서 보정된 스위칭 거리를 정하기 위해 다음의 값이 상대 수신 신호(KFs) 또는 대략적으로 거리(KFd)에 적용되어야 합니다.


역반사 광배리어

각 센서에는 자체 기능 자원 그래프가 있습니다. 작동 안전은 주변 조건에 크게 영향을 받기 때문에 광배리어가 가장 높은 신호 자원으로 작동하도록 유의해야 합니다.

레이저 센서에서 발생하는 바와 같이 좁은 광선의 경우 리플렉터 또는 반사 호일 선택 시 삼중 구조와 관련된 리플렉터의 광점 크기는 중요한 역할을 합니다. 스폿 직경이 최대 1,5mm인 경우에는 레이전 센서에 특수 반사 호일 또는 리플렉터가, 스폿 직경이 최대 3mm인 경우에는 마이크로 구조의 리플렉터가 사용되어야 합니다. 또한 반사 호일 또는 리플렉터를 초점 영역에 사용해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다.


관통빔 광배리어

송신기 및 수신기를 서로에 대해 정렬해야 합니다. 조사각 및 수신각이 좁을수록 이는 더 정확하게 이행해야 합니다.


제품 정보

맨 위로