설치

설치 시 측정 개체(기어 휠)에 대한 최대 작동 거리에 유의해야 합니다. 또한 센서는 기어 휠 중심에 정렬되어 있어야 합니다. 신호를 위한 충분한 거리를 가지려면 최소 기어 휠 폭에 유의해야 합니다. 작동 거리 및 설치는 인벌류트 톱니가 있는 기어 휠과 관련됩니다(DIN 867).

다채널 센서에서의 회전 방향

두 개의 홀 반도체 요소를 사용하여 기어당 두 개의 90° 변위된 출력 신호가 출력될 수 있어 기어 휠 회전 속도 외에 회전 방향 역시 지정할 수 있습니다. 기어 휠이 시계 방향으로 회전하면 채널 A가 채널 B 방향으로 빠르게 작동합니다.

조정

다채널 홀 센서의 홀 요소는 양쪽 채널이 올바르게 출력될 수 있도록 기어 휠의 기어에 대해 정의된 위치에 장착되어야 합니다. 기어 휠 모듈에 따라 센서는 코딩 슬롯을 이용하여 기어 휠에 정렬하고 설치해야 합니다.


제품 정보

맨 위로