SensControl은 무엇인가요?

SensControl은 IO-Link 장치로 구성하고 분석될 수 있는 장치입니다. 시리얼 번호 및 기타 정보는 하단에 부착된 스티커에 있습니다. 

SensControl 앱은 아이폰 및 아이패드 앱스토어에 있습니다. 안드로이드 버전은 구글 플레이스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 모바일 단말기에서 각 스토어의 검색창에 "SensControl"을 입력하고 앱을 설치해야 합니다. 


작동 원리


온라인 데이터베이스

 SensControl 앱은 온라인 메모리에서 IO-Link 장치 정의(IODD)를 가져옵니다. 현재는 앱이 https://www.ioddhub.com에 액세스하여 그곳에서 IO-Link 장치의 장치 데이터를 검색합니다. 다른 포털 및 메모리가 사용 가능해지면 즉시 이들을 앱 안에서 연결할 수 있습니다.

SensControl 앱은 한 번 다운로드된 IODD 파일과 관련 이미지를 오프라인 캐시에 저장합니다. 필요한 파일이 이미 다운로드된 경우 앱은 인터넷 연결 없이도 사용할 수 있습니다.

에너지 공급

 SensControl에는 평균적으로 2W인 IO-Link 장치를 사용할 때 약 3시간 사용할 수 있는 배터리가 장착되어 있습니다. 배터리 모드에서 SensControl은 IO-Link에 최대 350mA를 공급합니다. 사용해야 하는 IO-Link 장치에 더 많은 전원이 필요한 경우 IO-Link에 전원을 직접 공급하기 위해 24V 전원 공급 장치를 IO-Link 마스터 포트에 연결할 수 있습니다.

배터리 충전

SensControl은 기존의 미니 USB 케이블을 사용하여 충전할 수 있습니다. USB 케이블은 기존 휴대폰 또는 PC 또는 노트북 충전기에 연결할 수 있습니다. USB 포트에 전원 공급 장치 또는 다른 에너지 공급 장치를 연결한 경우 IO-Link는 최대 200mA의 전력 소비량으로 작동될 수 있습니다. 2000mA의 충전 전류를 제공하는 강력한 충전기를 사용할 때 가장 빠르게 충전할 수 있습니다. 제조사에 따르면 배터리는 약 500회의 충전 사이클을 지원합니다.


작동 모드

작동 모드 전환

작동 모드 "마스터"와 "스니핑" 사이에서 전환하려면 최대 3초 내에 버튼을 세 번 누르십시오(트리플 클릭). LED2는 이에 따라 작동 모드를 표시합니다(LED 표시등 단락 참조). 

 
초기 설정으로 리셋
 
모든 LED가 점등되고 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 꺼질 때까지 버튼을 누르고 계십시오(약 10초). SensControl이 다시 인도 상태가 되고 장치의 하단면의 스티커에 표시되어 있는 이름과 WiFi-SSID를 가집니다.
마스터 모드

마스터 모드에서 SensControl은 연결된 IO-Link 장치와 직접 통신하고, 그 공정 데이터를 주기적으로 읽고 쓰며, 가시화를 위해 이를 SensControl 앱으로 전송합니다. 반대로 SensControl 앱에서 실시된 매개변수 변경 및 제어 명령이 IO-Link 장치로 전달됩니다. 마스터 모드는 SensControl이 켜진 후 시작되는 모드입니다. IO-Link 장치가 뒷면의 해당 포트에 연결되면 SensControl은 즉시 IO-Link 장치와 통신을 구축하고 연결되어 있는 동안 이를 유지합니다.

스니핑 모드

 스니핑 모드에서 SensControl은 IO-Link 장치와 IO-Link 마스터 사이에서 전환됩니다. IO-Link 장치와 IO-Link 마스터 사이의 기존 연결에 영향을 미치지 않고 SensControl은 여기에서 통신을 추적하고 이를 SensControl에 끼워진 SD 카드에 저장합니다. 나중에 이곳에서 데이터를 판독하고 분석할 수 있습니다. SensControl을 스티핑 모드에서 작동하려면 먼저 SD 카드를 SensControl의 뒷면 슬롯에 끼워야 합니다. SD 카드의 첫 번째 파티션은 FAT32로 포맷되어 있어야 합니다. SensControl을 스티핑 모드로 전환하려면 앞면의 버튼을 3번 짥게 연속적으로 눌러야 합니다. 이제 장치는 스니핑 모드로 전환되며 이를 LED2의 청색 점등을 통해 알립니다. 이제 IO-Link 마스터와 IO-Link 장치를 장치 뒷면의 해당 포트에 연결하십시오. 데이터 레코딩이 자동으로 시작됩니다. 이때 각 스티핑 세션을 위해 새로운 파일이 만들어집니다. 스티핑 모드에서 나가려면 버튼을 다시 3번 짥게 연속적으로 눌러야 합니다. 모든 데이터가 SD 카드에 기록될 수 있도록 스니핑 모드를 이러한 방식으로 종료하는 것이 권장됩니다.

다이렉트 모드

IO-Link 기능이 있는 현대적인 4선 장치를 구형 시스템에서 작동하는 경우 SensControl은 장치의 IO-Link 기능을 모두 제공합니다. 이를 위해 Q2 포트가 출력으로 전환되어 기존 장치의 원래 기능을 제공하도록 장치 매개변수를 설정해야 합니다. SensControl은 Q2 출력을 마스터와 연결하고 동시에 IO-Link 장치와의 통신을 허용합니다.


다운로드

브로셔/카탈로그

관심을 가질만한 내용

맨 위로