Baumer에 의해 개발된 레이더 센서를 사용하면 개체의 거리 측정을 큰 거리로 이행할 수 있습니다. 거리 측정 외에 개체의 상대 속도 역시 측정할 수 있습니다.
이 센서는 주파수 변조 연속파(FMCW Frequency Modulated Continuous Wave) 기반입니다. 여기서는 센서에 의해 연속적으로 송신되는 반송 주파수의 주파수가 작은 범위(대역폭)에서 변화합니다. 개체의 신호가 센서에 의해 반사되자마자 주파수 비교를 통해 감지된 개체의 거리 및 속도가 확인됩니다.
센서는 mm 단위의 파장이 있는 매우 높은 주파수를 사용합니다. 이로 인해 매우 좁은 빔이 생성될 수 있습니다. 이로 인해 큰 거리에 있는 작은 개체를 정확하고 간섭 개체와 상관없이 감지할 수 있습니다.