Baumer의 전도성 측정 장치는 식음료 산업 및 수처리 기술 분야에서 매체 분리 및 분석에 사용됩니다. 이 센서는 정확성과 표시 옵션과 관련해서 특유한 장점을 제공합니다.


유도식 전도도 센서 Baumer AFI의 작동 윈리

전도성 기술과 유도 기술 간의 차이점
예를 들면, 100mS/cm 정도의 전도도 값을 가진 알칼리와 산과 같이 이온화 농도가 높고 침전의 위험이 있는 적용 분야의 경우 유도식 기술은 유일하게 신뢰할 수 있는 전도도 측정 방식으로 공정의 안전한 제어를 제공합니다. 이와 달리 전도도 값이 매우 낮은 측정의 경우 유도식 측정 원리는 적합하지 않습니다. 가장 작은 측정 범위는 500µS/cm(0,5mS/cm)입니다. 이를 통해 50µS/cm 정도의 정확한 측정을 수행할 수 있습니다.

유도식 전도도 센서 AFI의 구조
센서 요소의 팁에는 정밀하고 신속하게 응답하는 Pt100 온도 센서가 내장되어 있습니다. 이를 통해 측정된 매체 온도는 측정 신호로 사용할 수 있으며 원시 전도도 값의 물리적 온도 보상에 사용됩니다.


온도 보상

액체의 전도도는 일반적으로 온도에 따라 다릅니다. 많은 수용액의 경우 전도도는 +2%/K로 증가합니다. 측정을 비교하기 위해 측정 장치는 직접 측정된 전도도를 기준 온도로 환산합니다. 이는 최소한 25 °C로 결정되어야 합니다. 설정 외에 AFI에는 온도 계수를 %/K로 입력할 수 있습니다. 이 계수는 온도 보상을 포기해야 하는 경우에는 0%/K로 설정되어야 합니다. 비선형성 온도 계수는 추가적인 2차항으로 기재됩니다. 이 계수는 Flex 프로그램과 3번의 해당 측정으로 구할 수 있습니다.

맨 위로