2024. 5. 8
Baumer OX 시리즈를 통한 경제적인 품질 관리
카메라 또는 다중 센서 솔루션은 품질 관리에 자주 사용됩니다. 알아두면 좋은 점: 스마트 2D 프로파일 센서는 특정한 경우에 특히 경제적인 대안입니다.
인라인 품질 관리를 위해 자동화는 무엇보다도 카메라 시스템을 사용하는 것을 선호합니다. 스마트 2D 프로파일 센서는 잘 알려지지 않았지만 검사 작업에 매우 효율적입니다. 이 기술 보고서에서는 프로파일 센서가 시간과 비용을 절약해 주는 솔루션의 어플리케이션을 보여줍니다.
스마트 2D 프로파일 센서가 검사 작업에 적합한지 여부는 단 하나의 기준에 따라 결정됩니다: 즉, 검사할 개체에는 높이 프로파일을 통해 감지할 수 있는 관련 기능이 있어야 합니다. 이것이 이미 주어진 혹은 추가적으로 거리 정보에 관련된 경우 Baumer OX 시리즈와 같은 스마트 프로파일 센서는 카메라 시스템보다 매우 훌륭하고 더 좋고 더 경제적인 대안입니다. 예로는 엣지, 간격, 케이블 또는 파이프 직경 및 위치, 품질 검사를 수행하는 데 사용할 수 있는 임의의 형태 등이 있습니다. 일반적인 적용 사례는 존재 여부, 완전성, 형태 또는 치수 정확성 확인입니다.
프로파일 센서가 속도를 높입니다
품질 검사를 위해 스마트 2D 프로파일 센서를 사용하면 두 가지 주요 이점이 있습니다:
요약: 오늘날 엔지니어가 카메라 이미지의 품질 기준을 감지하기 위해 스마트 비전 센서를 사용하는 것처럼 새로운 OX 시리즈 센서 클래스를 사용하여 형태, 가장자리, 간격, 원, 거리 등을 기반으로 검사 작업을 수행할 수 있습니다. OX 시리즈는 필요한 정보를 추출할 수 없거나 그레이스케일 이미지에서 쉽게 추출할 수 없을 때 특히 적합합니다.
빠른 시작 실행
Baumer의 스마트 프로파일 센서는 통합 웹 인터페이스에 기반한 간단한 조작이 특징입니다. 그래픽 지원 기능을 바탕으로 최대 7개의 측정 도구를 자유롭게 구성할 수 있습니다. 또 다른 장점으로는 측정 작업을 웹 인터페이스에 실시간으로 시각화하는 기능이 있습니다. 이로써 센서 설정을 바로 확인하여 조정 및 최적화할 수 있습니다. 컴팩트한 하우징과 Power-over-Ethernet로 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 5 마이크로미터의 정밀도와 결합된 OX 시리즈는 안전한 공정과 정밀한 솔루션을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.
이로 인해 대체 솔루션에 비해 검사 작업에 여러 가지 이점이 있습니다.
결론
OX 시리즈의 스마트 2D 프로파일 센서는 높이 정보를 사용하여 형태나 특징을 평가하여 OK/NOK 테스트가 가능한 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 이 새로운 센서 클래스는 형태 및 치수 정확도 테스트, 유무 확인 및 치수 확인을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
스마트 2D 프로파일 센서로 검사를 더 쉽게 만드는 방법