Laumento della produttività, il risparmio di energia e dei mezzi di produzione, come fertilizzanti e sostanze da irrorare, nonché il miglioramento della qualità del lavoro richiedono sempre più sistemi di assistenza e autonomia nelle macchine off-highway.  

Per rafforzare in modo affidabile le funzioni della macchina, è decisivo scegliere la migliore soluzione di sensori. Offriamo una guida per scegliere la migliore soluzione di sensori per le applicazioni nel settore agricolo, come la regolazione in altezza del braccio irroratore, la regolazione in altezza della mietitrebbia e la regolazione della profondità di contatto delle attrezzatura montate. Questi campi di applicazione riguardano macchine differenti, come ad esempio irroratrici automatiche, irroratrici su rimorchio, spandiconcime, mietitrebbia, raccoglitrici-trinciatrici, raccoglitrici di canna da zucchero, trebbiatrici per riso, trattori, attrezzature montate come attrezzature per la lavorazione del terreno, seminatrici ecc. 


Guida per le soluzioni di sensori

Per automatizzare il posizionamento della braccio irroratore, la profondità di contatto per le attrezzature di lavorazione del suolo e laltezza della mietitrebbia, i sensori Baumer indicano la necessaria distanza del suolo e delle piante. Ulteriori sensori vengono utilizzati per rilevare i livelli in trasmissioni, serbatoi idraulici, serbatoi per liquidi da irrorare o persino per la misurazione continua del livello di riempimento in serbatoi per sementi e granaglie.

Soluzioni di sensori per applicazioni agricole in sintesi:

LBFS Misurazione precisa del livello

R600V Sensore radar per la distanza del terreno e delle piante

R600V Sensore radar per la distanza del terreno e delle piante

U750 Sensori di livello a ultrasuoni

CFAK22 Interruttore del livello dellolio

R600V Sensore radar per la distanza del terreno e delle piante

CFAK22 Interruttore del livello dellolio

State programmando una visita al Bauma? Contattateci

Campi di applicazione

Regolazione in altezza del braccio irroratore

La regolazione in altezza del braccio irroratore è una delle più importanti e sviluppate funzioni automatizzate in agricoltura. La regolazione automatica della distanza tra gli ugelli e le piante semplifica il lavoro delloperatore e consente un miglior carico dei dispositivi, nonché una maggiore velocità. La stessa funzionalità è auspicabile per gli spandiconcime.

I sensori Baumer misurano la distanza del braccio irroratore rispetto al suolo e alle piante, nonché il movimento e langolo del braccio stesso. Nel loro complesso, questi sensori consentono una regolazione in altezza rapida e precisa del braccio irroratore.

GIM700DR Sensore di inclinazione dinamica

UF401V – Sensore a ultrasuoni per la misurazione della distanza

EAM500 Encoder senza cuscinetti, assoluto

R600V Sensore radar per la distanza del terreno e delle piante

Regolazione in altezza della mietitrebbia

Le mietitrebbia sono macchina altamente specializzate e automatizzate. Durante la stagione della raccolta, molte macchine operano quasi senza interruzioni. La guida automatica dellutensile da taglio al di sopra del suolo semplifica il lavoro delloperatore, consentendo anche di caricare meglio la macchina e di aumentare la velocità.

I sensori Baumer misurano la distanza dellattrezzo della mietitrebbia rispetto al suolo e alle piante, langolo dellattrezzo e la posizione dellaspo. Nel loro complesso, questi sensori consentono una regolazione in altezza precisa e rapida dellutensile da taglio e dellaspo.

R600V Sensore radar per la distanza del terreno e delle piante

UF401V – Sensore di distanza ad ultrasuoni

EAM500 Encoder senza cuscinetti, assoluto

Distanza dal suolo dellattrezzatura montata

Nel caso di molte applicazioni importanti nellindustria off-highway vengono impiagati utensili e attrezzature che interagiscono con il suolo. Queste applicazioni riguardano macchine per applicare asfalto o calcestruzzo, livellare superfici con una lama e lavorare il suolo in agricoltura.

I sensori Baumer vengono impiagati per il posizionamento e la misurazione di angoli, distanze e forze applicate dei dispositivi di lavoro. La profondità di penetrazione del dispositivo di lavoro, associata agli angoli e alla forza di applicata, contribuisce allautomazione del processo di lavoro e allottimizzazione del consumo di carburante.

R600V Distanza del suolo e delle piante

EB360R Kit per encoder assoluti

DST55R Estensimetro


Fate la differenza nelle vostre macchine agricole

Laumento dei costi e la mancanza di personale qualificato richiedono maggiore automazione e più supporto per loperatore al fine di ottenere efficienza, produttività e qualità del lavoro. Le macchine agricole necessitano continuamente di informazioni precise dai sensori e di affidabilità a lungo termine. 

Scoprite perché con i sensori Baumer per le macchine agricole è possibile ottenere questi obiettivi.

Conoscere tutte e tre le ragioni

Ulteriori argomenti

Contatti

In alto