Aumentate la potenza delle vostre macchine e risolvete le sfide che vi vengono poste. La carenza di personale specializzato richiede un livello superiore di automazione e di funzioni di assistenza alloperatore. Sensori efficienti contribuiscono allincremento della produttività e della flessibilità del processo. Il settore delle piattaforme di lavoro e della movimentazione di materiali richiede costantemente soluzioni di sensori affidabili ed efficienti
Per accelerare in modo affidabile le funzioni della macchina, è essenziale scegliere la soluzione di sensori ottimale. Vi portiamo alla soluzione di sensori corretta per le gamme di applicazioni della tecnologia di trasporto come controllo della stabilità, monitoraggio del carico e movimentazione di fluidi. Queste gamme di applicazioni si applicano a diverse macchine come piattaforme di sollevamento, piattaforme a pantografo, gru caricatrici, autogru, sollevatori telescopici, gru a torre e altre ancora.
Guida per le soluzioni di sensori
I sensori Baumer forniscono il feedback necessario per determinare posizione, angolo, inclinazione e piegatura, per controllare le oscillazioni del braccio e per portare le persone e i materiali esattamente dove sono richiesti. Le misure di deformazione sono utilizzate per determinare il carico meccanico dei veicoli. Un funzionamento affidabile dei sistemi idraulici è garantito dal monitoraggio dei fluidi con sensori di temperatura, di pressione e di livello.
Soluzioni di sensori per applicazioni per piattaforme di lavoro e movimentazione di materiali a colpo docchio:
Il posizionamento angolare del braccio fornisce informazioni importanti per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo.
Grazie alla stabile scansione magnetica, allarchitettura a 2 canali ridondante e al firmware conforme al livello PLd, lEAM580R può essere impiegato in applicazioni fino al livello PLd (ISO 13849).
Il livellamento del veicolo fornisce informazioni essenziali per il controllo di stabilità durante il funzionamento.
Grazie alla sua struttura compatta e al robusto alloggiamento, linclinometro GIM600R Baumer garantisce un funzionamento continuo affidabile negli impieghi esterni critici. Larchitettura a 2 canali e le informazioni di posizione CANopen ridondanti facilitano la regolazione attiva del controllo di stabilità.
Il posizionamento lineare degli stabilizzatori di sostegno è un fattore importante per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo.
Basato sul compatto e robusto design a 3 camere, il GCA5 è perfetto per lintegrazione nello stabilizzatore di sostegno ed il posizionamento con un range di misura fino a 7,8 m.
La stabile scansione magnetica, larchitettura a 2 canali e linterfaccia CANopen ridondante facilitano lintegrazione di sistema.
Il monitoraggio dei carichi è richiesto in molte macchine mobili che trasportano carichi alla presenza delloperatore, come ad es. i sollevatori telescopici. Tali carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore.
Gli estensimetri Baumer consentono una misurazione facile da integrare delle forze elevate presenti in ambienti esterni critici, a cui si unisce una misurazione stabile relativamente al tempo e alle variazioni di temperatura. Utilizzo di un sensore per diverse applicazioni e range di forza.
Si integrano facilmente nelle strutture esistenti e possono aumentare la produttività dellimpianto tramite un miglior carico massimo.
Il posizionamento del braccio fornisce informazioni importanti per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo. Vengono monitorate la posizione iniziale e finale del braccio dopo che il veicolo ha completato il suo lavoro e ritorna alla circolazione su strada.
Nei veicoli off-highway gli interruttori di presenza induttivi consentono una misurazione sicura e senza contatto
Il posizionamento del braccio fornisce informazioni importanti per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo. Vengono monitorate la posizione iniziale e finale del braccio dopo che il veicolo ha completato il suo lavoro e ritorna alla circolazione su strada.
Nei veicoli off-highway gli interruttori di presenza induttivi consentono una misurazione sicura e senza contatto.
Il posizionamento dellestensione del braccio fornisce informazioni importanti per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo.
Grazie alla stabile scansione magnetica, allarchitettura a 2 canali ridondante e al firmware conforme al livello PLd, lEAM580R può essere impiegato in applicazioni fino al livello PLd (ISO 13849).
La pressione di un fluido è uno dei parametri più importanti nella tecnologia dei fluidi. È utile soprattutto per il monitoraggio del funzionamento e per la regolazione dei processi di lavoro.
Grazie alla sua elevata possibilità di controllo e di resistenza allo scoppio, il sensore di pressione Baumer completamente saldato è lideale per il monitoraggio della pressione idraulica.
Linterruttore di livello dellolio Baumer previene i danni provocati da un livello di fluido troppo basso. Baumer applica la tecnologia dello spostamento di frequenza capacitiva allindustria off-highway. Il CFAK 22 è superiore a tecnologie note come gli interruttori a galleggiante, i sensori di livello capacitivi elettro-ottici e a frequenza fissa. È preimpostato di fabbrica per fluidi idraulici e fluidi di esercizio con proprietà simili come olio del cambio, diesel ecc.
Può essere utilizzato per il monitoraggio di fluidi depressurizzati ad es. in scatole del differenziale, cambi, serbatoi di liquidi e per il rilevamento di perdite.
Il controllo di stabilità statico è un sistema proporzionale che calcola e definisce in modo attivo larea di lavoro e la stabilità del veicolo basandosi sulle informazioni dei sensori. Sensori Baumer intelligenti per una stabilità sicura del veicolo.
Il monitoraggio dei carichi è richiesto in svariate macchine mobili che trasportano carichi alla presenza del personale operatore. I carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore.
Limpianto idraulico è uno dei sistemi più importanti nelle macchine da lavoro mobili moderne. Conoscere parametri come la temperatura, la viscosità, la pressione, il basso livello di liquido o la presenza di perdite contribuisce ad aumentare la produttività e a prevenire danni.
Controllo di stabilità statico
Il controllo di stabilità statico è un sistema proporzionale che calcola e definisce in modo attivo larea di lavoro e la stabilità del veicolo basandosi sulle informazioni dei sensori. Sensori Baumer intelligenti per una stabilità sicura del veicolo.
Il posizionamento lineare degli stabilizzatori di sostegno è un fattore importante per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo.
Basato sul compatto e robusto design a 3 camere, il GCA5 è perfetto per lintegrazione nello stabilizzatore di sostegno ed il posizionamento con un range di misura fino a 7,8 m.
La stabile scansione magnetica, larchitettura a 2 canali e linterfaccia CANopen ridondante facilitano lintegrazione di sistema.
Il livellamento del veicolo fornisce informazioni essenziali per il controllo di stabilità durante il funzionamento. Grazie alla sua struttura compatta e al robusto alloggiamento, linclinometro GIM600R Baumer garantisce un funzionamento continuo affidabile negli impieghi esterni critici. Larchitettura a 2 canali e le informazioni di posizione CANopen ridondanti facilitano la regolazione attiva del controllo di stabilità.
EAM580RS Sicurezza funzionale degli encoder assoluti certificati
Il posizionamento della sovrastruttura fornisce una misura importante per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità.
Grazie alla stabile scansione magnetica, allarchitettura a 2 canali ridondante e al firmware conforme al livello PLd, lEAM580R è perfetto per applicazioni fino al livello PLd (ISO 13849).
Il posizionamento angolare del braccio fornisce informazioni importanti per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo.
Grazie alla stabile scansione magnetica, allarchitettura a 2 canali ridondante e al firmware conforme al livello PLd, lEAM580R può essere impiegato in applicazioni fino al livello PLd (ISO 13849).
Il monitoraggio del carico del braccio è necessario nelle piattaforme di lavoro che trasportano carichi alla presenza di operatori. I carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico del braccio aumenta quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore.
Grazie alla sua elevata possibilità di controllo e di resistenza allo scoppio, il sensore di pressione Baumer completamente saldato è lideale per il monitoraggio del carico basato sulla pressione idraulica.
Il posizionamento del braccio fornisce informazioni importanti per il calcolo dellarea di lavoro e il controllo della stabilità del veicolo. Vengono monitorate la posizione iniziale e finale del braccio dopo che il veicolo ha completato il suo lavoro e ritorna alla circolazione su strada. Nei veicoli off-highway gli interruttori di presenza induttivi consentono una misurazione sicura e senza contatto.
Il monitoraggio dei carichi è richiesto in molte macchine mobili che trasportano carichi alla presenza delloperatore, come ad es. i sollevatori telescopici. Tali carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore.
Gli estensimetri Baumer consentono una misurazione facile da integrare delle forze elevate presenti in ambienti esterni critici, a cui si unisce una misurazione stabile relativamente al tempo e alle variazioni di temperatura. Utilizzo di un sensore per diverse applicazioni e range di forza.
Si integrano facilmente nelle strutture esistenti e possono aumentare la produttività dellimpianto tramite un miglior carico massimo.
Monitoraggio del carico
Il monitoraggio dei carichi è richiesto in svariate macchine mobili che trasportano carichi alla presenza del personale operatore. I carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore.
Il monitoraggio del carico del braccio mediante sensori di pressione nel cilindro idraulico rappresenta una possibilità per monitorare il carico del braccio, il carico netto e lequilibratura del veicolo. Questi carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza del conducente. Grazie alla sua elevata possibilità di controllo e di resistenza allo scoppio, il sensore di pressione Baumer completamente saldato è lideale per il monitoraggio della pressione idraulica.
Il monitoraggio del carico del braccio è necessario nelle piattaforme di lavoro che trasportano carichi alla presenza di operatori. I carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico del braccio aumenta quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore.
Grazie alla sua elevata possibilità di controllo e di resistenza allo scoppio, il sensore di pressione Baumer completamente saldato è lideale per il monitoraggio del carico basato sulla pressione idraulica.
Il monitoraggio del carico del braccio mediante estensimetri significa una misurazione indiretta della deformazione del materiale nel braccio al fine di monitorare il carico del braccio. I carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza del conducente. Il DST55R è un estensimetro robusto per impieghi esterni critici.
Il carico deve essere monitorato durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora quindi la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore. Il DST55R è un estensimetro robusto per impieghi esterni critici.
Monitoraggio del fluido
Limpianto idraulico è uno dei sistemi più importanti nelle macchine da lavoro mobili moderne. Conoscere parametri come la temperatura, la viscosità, la pressione, il basso livello di liquido o la presenza di perdite contribuisce ad aumentare la produttività e a prevenire danni.
La pressione del fluido è uno dei parametri più importanti nella tecnologia dei fluidi. È utile soprattutto per il monitoraggio del funzionamento e fornisce un feedback per il controllo dei processi di lavoro. Grazie alla sua elevata possibilità di controllo e di resistenza allo scoppio, il sensore di pressione Baumer completamente saldato è lideale per il monitoraggio della pressione idraulica.
È importante conoscere la temperatura dellolio per comandi idraulici nel sistema. Temperature troppo elevate provocano un invecchiamento precoce del fluido idraulico e delle guarnizioni. Anche la viscosità del fluido dipende dalla temperatura. Inoltre la regolazione deve essere adattata dove possibile in base alla temperatura del fluido.
La struttura compatta e robusta consente i tipici raccordi di processo, ad esempio G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). È lideale per pressioni basse (fino a 100 bar).
Linterruttore di livello dellolio Baumer previene i danni provocati da un livello di fluido troppo basso. Baumer applica la tecnologia dello spostamento di frequenza capacitiva allindustria off-highway. Il CFAK 22 è superiore a tecnologie note come gli interruttori a galleggiante, i sensori di livello capacitivi elettro-ottici e a frequenza fissa. È preimpostato di fabbrica per fluidi idraulici e fluidi di esercizio con proprietà simili come olio del cambio, diesel ecc.
Può essere utilizzato per il monitoraggio di fluidi depressurizzati ad es. in scatole del differenziale, cambi, serbatoi di liquidi e per il rilevamento di perdite.
Fate la differenza nelle vostre apparecchiature
I crescenti costi di manodopera accelerano la tendenza verso una automazione, flessibilità di processo e potenza maggiori nelle piattaforme di lavoro e nella movimentazione dei materiali. Levoluzione del quadro normativo inoltre aumenta la richiesta di sensori per applicazioni di sicurezza.
Scoprite perché i sensori Baumer possono fare la differenza per realizzare questi obiettivi.