Per aumentare la produttività e la qualità dei risultati di lavoro nonostante la mancanza di operatori qualificati, nelle macchine off-highway vengono incrementate sempre di più autonomia e funzioni di assistenza.  

Per rafforzare in modo affidabile le funzioni della macchina, è decisivo scegliere la migliore soluzione di sensori. Per questa ragione forniamo una guida utile a scegliere la giusta soluzione di sensori per i veicoli edili in settori di applicazione come posizionamento di bracci e di pale, gestione dei liquidi e monitoraggio di sollecitazioni strutturali e di danni. Tali campi di applicazione riguardano veicoli differenti, come ad esempio escavatori, autocarri con cassone ribaltabile, schiacciasassi, pale caricatrici gommate, ruspe, perforatrici, pompe per calcestruzzo ecc. 


Guida per le soluzioni di sensori

I sensori Baumer forniscono le informazioni necessarie a determinare la posizione e lallineamento delle attrezzature montate e dei veicoli, così da consentire lautomazione di lavori di scavo, di spianatura e di carico. Supportano, inoltre, i cicli di carico tramite la misurazione del carico della pala e del rimorchio, nonché dellangolo di sterzo. Per garantire un funzionamento sicuro dei dispositivi, i sensori per liquidi forniscono informazioni sullo stato dellolio per comandi idraulici, ad esempio la temperatura, il livello o la pressione. 

Soluzioni di sensori per applicazioni nelle macchine edili in breve:

EAM580RS Sicurezza funzionale degli encoder assoluti certificati

EB360R Kit per encoder assoluti

GIM700DR Sensore di inclinazione dinamica

DST55R Estensimetro

PP20S Compact Misurazione della pressione

EAM580R Encoder magnetico assoluto

DST55R Estensimetro

TE2 Sensore di temperatura RTD compatto

CFAK22 Interruttore del livello dellolio

State programmando una visita al Bauma? Contattateci

Campi di applicazione

Posizionamento del braccio e della pala

Il posizionamento di bracci e pale è necessario in molte macchine mobili ad esempio per determinare e delimitare larea di lavoro, aumentare lefficienza e automatizzare i cicli di lavoro fino ad applicazioni e veicoli autonomi. I sensori Baumer vengono impiegati per il posizionamento dei movimenti rotatori e degli angoli dei bracci, per il monitoraggio dei movimenti lineari e per diverse attrezzature. Langolo del braccio e della pala, nonché la posizione della struttura superiore, consentono un posizionamento preciso della pala o di altri attrezzi, così da automatizzare e supportare i processi di lavoro. 

EB360R Kit per encoder assoluti

EB360R Kit per encoder assoluti

GIM700DR Sensore di inclinazione dinamica

EAM580R Sicurezza funzionale degli encoder assoluti certificati

Monitoraggio del fluido

Il sistema idraulico è uno dei sistemi più importanti nella macchine mobili moderne. Conoscere i parametri del fluido, come la temperatura, la pressione, il basso livello del liquido o la presenza di perdite, serve ad aumentare la produttività e a evitare danni. 

PP20S Compact Misurazione della pressione

TE2 Sensore di temperatura RTD compatto

CFAK22 Interruttore del livello dellolio

Carichi strutturali e danni

Durante il funzionamento, molte macchine vengono sottoposte sistematicamente a sollecitazioni elevate. Talvolta, tali sollecitazioni superano le specifiche e possono provocare ingiustificate rivendicazioni di garanzia. Al fine di evitare danni o di informare loperatore del rischio di guasti, può anche essere vantaggioso monitorare componenti critici e limitare lerogazione di potenza. Ciò consente di ridurre i costi di garanzia e di aumentare il tempo di funzionamento. 

PP20S Compact Misurazione della pressione

IR18V.D Sensore di distanza induttivo

IR18V.D Sensore di distanza induttivo

DST55R Estensimetro


Fate la differenza per le vostre macchine edili

Sensori efficienti contribuiscono allincremento della produttività e della flessibilità del processo e migliorano la qualità del lavoro. Le macchine edili necessitano di sensori robusti, compatti e affidabili, così da aumentare il tempo di funzionamento e ridurre i costi di esercizio. 

Scoprite perché i sensori Baumer possono fare la differenza per raggiungere questi obiettivi. 

Conoscere tutte e tre le ragioni

Ulteriori argomenti

Contatti

In alto