Che cos'è un sensore di pressione?

Un sensore di pressione converte le variazioni di pressione meccanica di gas o liquidi in segnali elettrici. Le tipologie più comuni di sensori di pressione si basano sul principio piezoresistivo, capacitivo o piezoelettrico.

Come funziona un sensore di pressione?

Un sensore di pressione misura la pressione deformando una membrana di misura sotto l'effetto della pressione. Questa deformazione viene convertita in un segnale elettrico da varie tecnologie di sensori, elaborato e trasmesso a dispositivi esterni per il monitoraggio e il controllo dei processi dipendenti dalla pressione. La misurazione della pressione è una delle tecnologie più importanti e più utilizzate per il monitoraggio e il controllo di macchine e sistemi nella tecnologia di processo. Baumer offre un ampio portafoglio di sensori di pressione per una vasta gamma di applicazioni.


Struttura e tipologie di sensori di pressione

Un sensore di pressione è costituito da diversi componenti principali. La struttura di un sensore di pressione comprende una membrana di misura che si deforma al variare della pressione, un'area di assorbimento della pressione con un'apertura di ingresso, vari elementi del sensore (ad esempio piezoelettrici, capacitivi o piezoresistivi), un'unità di elaborazione del segnale per l'amplificazione e l'elaborazione dei segnali, un involucro protettivo e connessioni elettriche e meccaniche per il collegamento a dispositivi esterni. Questi componenti lavorano insieme per fornire misurazione di pressione accurate per varie applicazioni.

Fondamentalmente, esistono diversi tipi di sensori di pressione basati su principi diversi:

Baumer si è specializzata nei diffusissimi sensori di pressione resistivi e sensori di pressione piezoresistivi. Qui troverete i sensori di pressione di Baumer.


Tecnologie di misurazione della pressione

Pressione assoluta

La pressione assoluta è la pressione relativa al vuoto completo ed è quindi sempre positiva. Si misura in unità come Pascal (Pa), Bar o Psi (abs). La misurazione viene effettuata con sensori che utilizzano il vuoto come riferimento. I sensori più utilizzati sono i sensori MEMS, i sensori capacitivi e i sensori piezoresistivi, che utilizzano la deformazione di una membrana o la variazione delle proprietà elettriche per misurare la pressione.

Campi di applicazione tipici:

Pressione relativa

La pressione relativa viene misurata in relazione alla pressione atmosferica corrente e può assumere valori positivi o negativi. È specificato in unità come Pascal (Pa), Bar o Psi (gauge). I sensori di pressione relativa devono essere calibrati regolarmente e utilizzano varie tecnologie, come i sensori piezoelettrici e capacitivi, per convertire le differenze di pressione in segnali elettrici. Molti di questi sensori sono dotati di un foro di sfiato per il riferimento.

Campi di applicazione tipici:

Pressione differenziale

La pressione differenziale è la differenza di pressione entro due punti del sistema e può assumere valori positivi o negativi. Si misura in Pascal (Pa), Bar o Psi e utilizza diverse tecnologie di sensori, come i sensori di pressione capacitivi e piezoelettrici. I sensori di pressione differenziale dipendono meno dalle condizioni ambientali esterne e richiedono una calibrazione regolare. La pressione differenziale può essere misurata anche con due sensori separati, elaborando i due segnali nell'unità di controllo per formare una pressione differenziale.

Campi di applicazione tipici:

Alla tabella di conversione delle unità di pressione comuni.

Diagramma illustrazione dei diversi tipi di pressione

Tecnologia dei sensori di pressione


Influsso dalla temperatura e tolleranza alla temperatura

La precisione di un sensore di pressione è fortemente influenzata dalla temperatura ambiente e del fluido. La tolleranza di temperatura di ciascun sensore ne determina l'accuratezza a temperature diverse.

L'errore standard di misurazione e/o la deviazione massima di misurazione sono specificati in relazione a una temperatura di riferimento, che di solito è di 20 °C. Tuttavia, di solito un sensore non viene fatto funzionare a 20° C o a temperatura costante. Ciò ha un effetto corrispondente sull'errore standard di misurazione e sulla deviazione massima, che possono di conseguenza peggiorare.

Per le condizioni operative che si discostano dalla temperatura di riferimento (ad es. 20 °C), è necessario tenere conto dell'errore standard o massima del sensore. Un sensore di pressione stabile in temperatura con una precisione iniziale inferiore è in molti casi preferibile a un sensore di pressione instabile con una precisione superiore se la temperatura di esercizio si discosta dalla temperatura di riferimento (ad esempio, 20°C).

Subordinazione alla temperatura dello scostamento di misurazione max
Diagramma che mostra la dipendenza dalla temperatura in correlazione alla deviazione della misurazione
Subordinazione alla temperatura e diversa precisione iniziale; blu: sensore di pressione Baumer altamente stabile, grigio: esempi di concorrenti di mercato, blu tratteggiato: sensore di pressione Baumer altamente stabile con precisione iniziale leggermente inferiore
Specifiche dellerrore

Baumer specifica "lerrore massimo ovvero statisticamente il 99,7% dei sensori soddisfa le specifiche. I concorrenti forniscono, alloccorrenza, lerrore tipico in cui il 32% dei prodotti non soddisfa le specifiche.

Rappresentazione grafica dell'indicazione di errore e della percentuale di sensori che soddisfano le specifiche

Qui potete trovare la nostra guida sul tema: "Interpretare correttamente le specifiche dei sensori di pressione"

Pressione nei processi di sterilizzazione

Per la sterilizzazione di apparecchi ed impianti viene utilizzato il vapore caldo. Piccoli elementi, quale ad esempio un sensore (PBMH autoclavable), possono essere sterilizzati in una camera corrispondente (autoclave). In uninstallazione di dimensioni più grandi, il vapore caldo viene convogliato dallimpianto, tale processo prende il nome di Sterilization in place (SIP). Un sensore deve essere concepito in modo altrettanto robusto, anche se il suo segnale non viene analizzato durante il processo di sterilizzazione. Deve resistere alla temperatura presente, ad es. 134 °C e alla pressione, oltre 3 bar, per lintervallo di tempo corrispondente, ad es. 30 min. Pressione e temperatura sono direttamente collegate a livello fisico come viene riprodotto nella curva del vapore saturo.

Diagramma che mostra la curva del vapore saturo - pressione del vapore saturo in funzione della temperatura
Pressione del vapore saturo subordinata alla temperatura

Per il controllo del processo di sterilizzazione risultano ideali i sensori di pressione PBMx e PFMx di Baumer. Anche con rapidi sbalzi di temperatura, offrono valori accurati regolando così il processo tramite pressione, con lottenimento della temperatura richiesta.

Diagramma che mostra il range di misura, di sovraccarico e di danneggiamento
Definizione degli intervalli di pressione

Definizione e contesti

Definizione della precisione dei sensori di pressione
  • Precisione: descrive il possibile scostamento di una singola misura dalla media di diverse misurazioni e può essere intesa come circuito di dispersione. Precisione elevata: circuito di dispersione piccolo, precisione bassa: circuito di dispersione grande.
  • Esattezza: descrive la distanza (offset) del valore medio di diverse misurazioni dal valore reale. Esattezza elevata: offset piccolo, esattezza bassa: offset grande.
  • Errore di misura standard: tale dato si ottiene dallimpostazione minima di fabbrica (Best Fit Straight Line, BFSL) e descrive la precisione (circuito di dispersione).
  • Scostamento di misura massimo: contiene lerrore di misura standard e loffset di un sensore.

Tabella di conversione

Le unità di misura della pressione più comuni sono i pascal (Pa), i millibar (mbar), i millimetri di colonna d'acqua (mmH₂O), le libbre per pollice quadrato (psi) e i torr, le cui conversioni sono riportate nella tabella seguente.
Conversion table of the different pressure units

Potrebbe interessarvi anche

In alto