Cos’è SensControl?

SensControl è un dispositivo che permette di configurare e visualizzare i parametri dei dispositivi IO-Link. Il numero di serie e altri dati si trovano sull’etichetta apposta sul lato inferiore. 

L’app SensControl è disponibilr per iPhone e iPad su Apple AppStore. La variante Android è scaricabile da Google PlayStore. Basta immettere il termine “SensControl” nel campo di ricerca dello store sul dispositivo terminale mobile ed installare l’app. 


Funzionamento

Finales GIF_19-0911.zip

Banca dati online

 L’app SensControl riceve le definizioni per IO-Link-Devices (IODD) da una memoria online. Attualmente l’app accede a https://www.ioddhub.com cercando file per IO-Link-Devices. Ulteriori portali e memorie potranno essere collegate all’interno dell’app non appena disponibili.

L’app SensControl salva una volta i file IODD scaricati e le immagini corrispondenti in una cache offline. Se i file necessari sono già stati scaricati, l’app può essere utilizzata anche senza connessione internet.

Alimentazione elettrica

 SensControl è dotato di batterie che offrono una durata di circa 3 ore con un consumo energetico medio del device IO-Link di 2 W. Nella modalità a batteria, SensControl mette a disposizione del device IO-Link fino a 350 mA. Se il device IO-Link da utilizzare necessita di maggiore energia, è possibile collegare un alimentare da 24 V alla porta del master IO-Link per erogare corrente direttamente all’IO-Link-Device.

Ricarica delle batterie

SensControl può essere ricaricato con un cavo mini-USB tradizionale. Il cavo USB può essere collegato a un caricabatterie tradizionale per telefoni cellulari o a un PC o portatile. Mentre alla porta USB è collegato un alimentatore o un’altra alimentazione elettrica, i device IO-Link possono essere azionati con un consumo di corrente fino a 200 mA. I tempi di ricarica più rapidi si ottengono utilizzando un caricabatterie efficiente che eroga una corrente di carica di 2000 mA. Le batterie supportano circa 500 cicli di ricarica secondo il costruttore.


Modalità operative

Commutazione della modalità operativa

Per poter commutare tra le modalità “Master” e “Sniffing”, premere 3 volte il tasto entro max 3 secondi (triplo clic). Il LED2 segnala la modalità operativa corrispondente (vedi paragrafo Indicatori LED). 

 
Ripristino alle impostazioni di fabbrica
 
Tenere il tasto premuto finché tutti i LED non si accendono in sequenza da destra a sinistra (circa 10 secondi). SensControl si trova nuovamente in condizioni di fornitura e porta il nome e l’SSID WLAN come indicato sull’etichetta apposta sul lato inferiore del dispositivo.
Modalità Master
Betriebsmodi_Master-Modus.JPG

Nell modalità Master, SensControl comunica direttamente con il device IO-Link collegato, legge e scrive ciclicamente i dati di processo relativi trasmettendoli all’app SensControl per la visualizzazione. Viceversa, vengono inoltrate le modifiche dei parametri apportate nell’app SensControl e i comandi di controllo del device IO-Link. La modalità Master è la modalità in cui SensControl si avvia dopo l’accensione. Non appena un device IO-Link viene collegato alla porta corrispondente sul retro, SensControl stabilisce la comunicazione con il device IO-Link e la mantiene finché collegato.

Modalità Sniffing
Betriebsmodi_Sniffing-Modus.JPG

 Nella modalità Sniffing, SensControl viene attivato tra device IO-Link e master IO-Link. Senza influenzare la connessione esistente tra device IO-Link e master IO-Link, SensControl segue tale comunicazione salvandola su una scheda SD innestabile in SensControl. Da qui, i dati potranno essere successivamente letti ed analizzati. Per poter azionare SensControl nella modalità Sniffing, occorre innanzitutto inserire una scheda SD nello slot sul retro di SensControl. La prima partizione sulla scheda SD deve essere formattata con FAT32. Per azionare SensControl nella modalità Sniffing, premere brevemente 3 volte in successione il tasto sul lato anteriore. Il dispositivo passa alla modalità Sniffing e lo comunica con la luce blu del LED2. Collegare un master IO-Link e un device IO-Link alle porte corrispondenti sul retro del dispositivo. La registrazione dei dati ha inizio automaticamente. Per ogni sessione Sniffing viene creato un nuovo file. Per uscire dalla modalità Sniffing, premere brevemente il tasto 3 volte in successione. Si raccomanda di chiudere la modalità Sniffing in questo modo per poter scrivere tutti i dati sulla scheda SD.

Modalità Direct
Betriebsmodi_Direct-Modus.JPG

Se i moderni device a 4 conduttori compatibili con IO-Link vengono azionati su impianti precedenti, SensControl mette a disposizione la funzionalità IO-Link completa dei device. A tal proposito, occorre parametrare il device in modo tale che la porta Q2 venga attivata come uscita e predisponga la funzione originale di un device tradizionale. SensControl collega l’uscita Q2 al master consentendo in parallelo una comunicazione con il device IO-Link.


Download

Brochure/Cataloghi

Potrebbe interessarvi anche

In alto