Misurazione del volume basata sul principio induttivo

Il principio di misurazione del flussimetro magnetico induttivo si basa sulla legge di Faraday sull’induzione elettromagnetica. Le bobine in aria integrate nel tubo di misurazione generano un campo magnetico comune (B) ortogonale alla direzione del flusso. I portatori di carica di un liquido conduttore (Q) vengono deviati al momento dell’attraversamento del campo magnetico generando una tensione elettrica (U). La tensione è proporzionale alla velocità di flusso media e viene registrata dai due elettrodi. Ovvero, maggiore è la velocità di flusso, maggiore sarà la tensione indotta. Il segnale di tensione viene convertito in volume di flusso dal sistema elettronico integrato del trasduttore di misura in base al diametro nominale del tubo.
Funktionsweise_PF75H_vereinfacht_20-0324.jpg

Struttura dei sensori di flusso magnetici induttivi di Baumer

I misuratori di flusso magnetici induttivi di Baumer sono composti da un trasduttore di misura (PF75H/S opzionalmente con display) e un rilevatore di misura (sensore). Il sensore viene integrato direttamente nel processo, ovvero nel tubo (Inline) e misura la tensione indotta generata dal liquido conduttore mentre scorre attraverso il tubo di misurazione. Il rilevatore di misura è disponibile per diversi diametri di tubo ed applicazioni. 
Baumer_Magmeter-sensor-structure_ML_20200408_PH.jpg
1)    Trasduttore di misura
2)    Display facoltativo
3)    Rilevatore di misura

Struttura dei sensori di flusso magnetici induttivi di Baumer

I parametri importanti e le funzioni del menu possono essere visualizzati e configurati nel display CombiView del sensore di flusso.
Baumer_Magmeter-display_ML_20200408_PH.jpg
Com’è strutturato il display?
Baumer_Magmeter-display-structure_ML_20200408_PH.jpg
Il display è suddiviso in 3 aree:

1)    Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzati i pittogrammi per le segnalazioni di allarme e di errore e lo stato del relè DFON.

2)    Area principale

Nell’area principale vengono visualizzati i seguenti valori misurati in base al layout selezionato del display:
​​​​​​​
3)    Barra aggiuntiva

Nella barra aggiuntiva vengono visualizzati i seguenti valori misurati in base al layout selezionato del display:
​​​​​​​
Ulteriori informazioni sulla guida menu del display sui layout disponibili del display sono riportate nelle istruzioni per l’uso della varianti del sensore PF75H/S. 
 

Ampia selezione di rivestimenti del tubo di misura

I flussimetri magnetici induttivi di Baumer offrono un’ampia selezione di rivestimenti del tubo di misura (lining) per ogni tipo di liquido. La scelta del materiale ottimale dipende dalla sostanza, dalla frazione solida nella sostanza, dalla pressione del processo e dalla temperatura di processo.

​​​​​​​
Tabella con suggerimenti di materiale:
Baumer_Magmeter-Messrohrauskleidung_Tabelle_EN.jpg

Selezione del misuratore di flusso corretto

La selezione del misuratore di flusso corretto dipende non solo dal rivestimento del tubo di misurazione ma essenzialmente anche dal diametro nominale del tubo di misurazione, ovvero del rilevatore di misura. Il diametro nominale viene prestabilito di base tramite la tubazione presente. Il nomogramma sottostante consente di eseguire un calcolo di verifica con la velocità di flusso predominante nel sistema. 
Baumer_Magmeter-Nennweite-Messrohre_ML.jpg
Baumer offre sensori di flusso con diametri nominali da DN 3 a DN 250.
Valori discostanti
Se si verificano scostamenti tra il diametro nominale calcolato del sensore di flusso e il diametro prestabilito del tubo, il valore del rilevatore di misura è di solito inferiore. Se l’angolo di strozzatura è inferiore a 8°, è possibile correggerlo con riduttori flangiati conici. A tal proposito, occorre osservare assolutamente la perdita di pressione che si genera all’interno del sistema. La perdita di pressione può essere letta dalla panoramica sottostante nell’intersezione del rapporto dei diametri d/D e dalla velcità di flusso sull’asse y.  
Flusso nominale:
E-Zchn-7556.jpg

Portafoglio prodotti

In alto