Shape-from-Shading

Nota

Ulteriori informazioni sull’implementazione inclusi gli esempi di software sono riportati di seguito nel paragrafo Temi applicati.


Nella verifica della qualità delle superfici contano il riconoscimento di scostamenti di forma non tollerabili e di strutture definite. Per eseguire entrambe le attività in tempi brevi e con robustezza sufficiente, si raccomanda di illuminare i componenti da diverse direzioni e di acquisire ed elaborare le immagini delle ombre risultanti. Tale principio prende il nome di “Shape-from-Shading” (SfS).

Le telecamere CX.I sono dotate di quattro uscite di potenza commutabili separatamente con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A). In combinazione con il sequencer, queste quattro uscite consentono una semplice realizzazione di un controllo luce del quadrante per Shape-from-Shading.

Illuminazione ad anello a 4 quadranti nella vista laterale (sinistra) e vista dall’alto (destra)
Parametrizzazione delle uscite

Le quattro uscite della telecamera devono essere impostate sui quadranti corrispondenti dell’illuminazione. Al fine di prevenire errore occorre configurare le stesse impostazioni per tutti e quattro i quadranti.
 

Nota

Attenersi alle avvertenze generali per la messa in servizio, la massima portata e la configurazione degli output nel manuale d’uso della telecamera (Baumer_UsersGuide-VCX*_MNL.pdf).

Gli ultimi software e le documentazioni tecniche sono disponibili su: www.baumer.com/c/42957/products

Parametrizzazione degli output per Shape-from-Shading
Comportamento previsto della telecamera

Per Shape-from-Shading la telecamera viene commutata alla modalità trigger. Successivamente, ad ogni segnale trigger in ingresso vengono acquisite quattro immagini.

Per ogni immagine acquisita, le uscite della telecamera attivano l’illuminazione ad anello di un quadrante.

 

Comportamento della telecamera per Shape-from-Shading

Diagramma di tempo per Shape-from-Shading

Teoria del processo temporale della sequenza

Considerando i principi del sequencer, la parametrizzazione di quest’ultimo per Shape-from-Shading si presenta come indicato di seguito:

o    Il primo set di sequencer attiva l’illuminazione all’inizio del tempo di esposizione.

o    Il secondo set di sequencer disattiva l’illuminazione al termine del tempo di esposizione.

 

 

Processo temporale

Implementazione

Poiché la sequenza deve essere avviata da parte di un trigger, occorre definire un TriggerSource. In questo esempio è indicata la Line0, tramite cui entra il segnale trigger.

 

Uscite / Controllo illuminazione

Gli stati delle singole uscite (Lines) sono riprodotti nella telecamera in modo binario. La parametrizzazione è esadecimale.

 

 

Line 7

Line 6

Line 5

Line 4

Valore bin

UserOutputValue

(valore esa)

tutte le Lines OFF

0

0

0

0

0000

0

Line4 ON, le altre Lines OFF

0

0

0

1

0001

1

Line5 ON, le altre Lines OFF

0

0

1

0

0010

2

Line6 ON, le altre Lines OFF

0

1

0

0

0100

4

Line7 ON, le altre Lines OFF

1

0

0

0

1000

8

tutte le Lines ON

1

1

1

1

1111

F

Set di sequencer 0
Il primo set di sequencer può essere considerato come set per funzionamento a vuoto. Qui la telecamera attende il trigger in ingresso e l’illuminazione è disattivata (UserOutput Value = 0). Il fronte in salita del segnale trigger viene utilizzato per avviare la prima esposizione e passare al secondo set di sequencer.

Set di sequencer 1

Nel secondo set di sequencer il trigger mode è disattivato. Il fronte in salita del segnale ExposureActive della prima immagine viene utilizzato per passare al set di sequencer successivo.

Set di sequencer 2
In questo set di sequencer viene attivata l’uscita Line4 e quindi l’illuminazione del quadrante A (UserOutputValue impostato su 1). Il fronte in discesa del segnale ExposureActive della prima immagine viene utilizzato per passare al set di sequencer successivo.

Set di sequencer 3
Questo set di sequencer serve per disattivare l’illuminazione del quadrante A al termine della prima esposizione.

Set di sequencer 4
In questo set di sequencer viene attivata l’uscita Line5 e quindi l’illuminazione del quadrante B (UserOutputValue impostato su 2). Il fronte in discesa del segnale ExposureActive della seconda immagine viene utilizzato per passare al set di sequencer successivo.

Set di sequencer 5

Con questo set di sequencer viene disattivata l’illuminazione del quadrante B al termine della seconda esposizione.

Set di sequencer 6
In questo set di sequencer viene attivata l’uscita Line6 e quindi l’illuminazione del quadrante C (UserOutputValue impostato su 4). Il fronte in discesa del segnale ExposureActive della terza immagine viene utilizzato per passare al set di sequencer successivo.

Set di sequencer 7
Con questo set di sequencer viene disattivata l’illuminazione del quadrante C al termine della terza esposizione.

Set di sequencer 8
Nell’ultimo set di sequencer viene attivata l’uscita Line7 e quindi l’illuminazione del quadrante D (UserOutputValue impostato su 8). Il fronte in discesa del segnale ExposureActive della quarta immagine viene utilizzato per passare al set di sequencer 0.

Implementazione di Shape-from-Shading

Risultato

Le quattro immagini acquisite dell’oggetto da verificare vengono inviate in sequenza a un computer che le unisce in una sola. Questa immagine consente la verifica della qualità della superficie e il riconoscimento di scostamenti di forma non tollerabili e di strutture definite.

Risultati della diversa illuminazione e l’immagine risultante come risultato

Temi applicati


Portafoglio di prodotti


Supporto

In caso di domande contattate il nostro Technical & Application Support Center.

Tel.: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

In alto