Background tecnico

Le telecamere industriali sono concepite per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e devono fornire una qualità dell’immagine stabile per risultati riproducibili. A tal proposito occorre verificare di utilizzare sempre la telecamera nel suo range di temperatura di esercizio consentito. In caso contrario, la qualità dell’immagine peggiora con l’aumento della temperatura della telecamera sfociando addirittura in un danneggiamento permanente della telecamera in assenza di una dissipazione di calore idonea. Al fine di prevenire tutto ciò, le telecamere sono dotate di un arresto di emergenza.

Per segnalare un aumento di temperatura ed eventualmente poterne rispondere, è disponibile un’apposita soglia regolabile che, una volta raggiunta, invia un evento all’applicazione. Se la temperatura continua ad aumentare raggiungendo un valore massimo subordinato alla telecamera, si verifica l’arresto di emergenza della telecamera stessa.

 


Impostazioni

1.     Con la funzione DeviceTemperatureStatusTransitionSelector (Category: Device Control) selezionare la soglia su cui impostare la temperatura:

Soglia

Descrizione

NormalToHigh

Temperatura personalizzabile da poter utilizzare come limite di avvertenza.

HighToExeeded

Temperatura prestabilita subordinata alla telecamera il cui superamento disinserisce la telecamera stessa.

ExeededToNormal

Temperatura personalizzabile a cui poter riattivare correttamente la telecamera.

 

2.     Con la funzione DeviceTemperatureStatusTransition determinare la temperatura per la soglia selezionata.

 

Andamento della temperatura con soglie ed eventi generati

Processo

1.     La telecamera acquisisce immagini e si riscalda durante l’esercizio. Il valore impostato di NormalToHigh viene raggiunto. La funzione DeviceTemperatureStatus cambia e l’evento DeviceTemperatureStatusChanged viene emesso. 

2.     Se la telecamera continua a riscaldarsi raggiungendo il valore impostato di HighToExceeded, la funzione DeviceTemperatureStatus cambia e l’evento DeviceTemperatureStatusChanged viene emesso. L’acquisizione delle immagini viene interrotta e il LED della telecamera diventa rosso. 

3.     Per continuare ad utilizzare la telecamera occorre farla raffreddare. Il raffreddamento risulta sufficiente quando viene emesso l’evento DeviceTemperatureStatusChanged
(Device Temperature < ExceededToNormal).

4.     Disinserire l’alimentazione elettrica della telecamera o procedere a un reset del dispositivo (Category: DeviceControl / DeviceReset).

 

Nota

È possibile impedire un arresto di emergenza installando la telecamera corrispondente. Poiché esistono numerose possibilità di installazione, Baumer non suggerisce un metodo specifico per la dissipazione conforme del calore, tuttavia propone quanto segue:


Temi applicati


Supporto

In caso di domande contattate il nostro Technical & Application Support Center.

Tel.: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

In alto