Fotocellule a sbarramento

Caratteristiche e utilità

La disposizione separata consente di realizzare grandi portate con grandi riserve di segnale rispetto ai sistemi di riflessione equivalenti. Le fotocellule a sbarramento sono, quindi, le più idonee per il funzionamento in condizioni ambientali sfavorevoli quali, ad esempio. sporcizia, polvere ed umidità.

Istruzioni di montaggio e regolazione

Trasmettitore e ricevitore devono essere configurati in sequenza. Più stretto è l’angolo di ricezione e riflessione, in modo più accurato dovrà avvenire.


Fotocellula a riflessione

Il trasmettitore e il ricevitore sono installati nello stesso alloggiamento. La luce laser, rossa o a infrarossi trasmessa viene riflessa da un riflettore triplo o una pellicola riflettente al ricevitore. Se l’oggetto interrompe il fascio di luce (il sensore non riceve luce), l’uscita modifica il suo stato.

Caratteristiche e utilità
Istruzioni di montaggio e regolazione

Per ogni sensore esiste un diagramma di riserva funzionale. Poiché la sicurezza di esercizio viene sensibilmente influenzata dalle condizioni ambientali, occorre verificare che la fotocellula funzioni con la massima riserva di segnale possibile.


Fotocellula senza riflettore

SmartReflect

Nelle fotocellule con principio SmartReflect, il fascio di luce chiuso viene installato tra il sensore e, ad esempio, una parte della macchina rispetto a una fotocellula a riflessione o a sbarramento. Un oggetto interrompe il fascio di luce facendo attivare il sensore. Il presupposto consiste solo nel fatto che uno sfondo, quale una parte della macchina qualsiasi, si trovi nell’area di rilevamento del sensore e chiuda il fascio di luce.

Caratteristiche e utilità

Massima sicurezza

Riduzione dei costi d’esercizio

Istruzioni di montaggio e regolazione

La fotocellula SmartReflect deve essere orientata verso una parte della macchina all’interno dell’area di rilevamento. Tale parte della macchina viene successivamente appresa tramite teach-in.


Sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo

I sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo tramite principio di triangolazione non valutano solamente l’intensità luminosa riflessa dall’oggetto rilevato ma anche rilevano la distanza dell’oggetto dal sensore. In questo modo, è possibile riconoscere gli oggetti che presentano la dimensione minima del fascio di luce e si trovano all’interno della zona di rilevamento regolabile indipendentemente dal loro colore e e dalla loro superficie. I sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo e sorgente luminosa laser sono stati appositamente concepiti per quelle applicazioni in cui si arriva a un posizionamento estremamente esatto. Il fascio ben concentrato consente di rilevare o conteggiare in modo univoco anche oggetti estremamente piccoli quali, ad esempio, estremità di una resistenza o fili.

Caratteristiche e utilità
Istruzioni di montaggio e regolazione

Il sensore fotoelettrico a riflessione diretta deve essere orientato verso l’oggetto. La larghezza di rilevamento deve essere regolata su una distanza tra oggetto rilevato e sfondo. Lo sfondo deve trovarsi almeno alla distanza della riduzione della larghezza di rilevamento del sensore sul nero dietro la larghezza di rilevamento impostata.


Sensore fotoelettrico a riflessione con differenza di intensità

Nel sensore fotoelettrico a riflessione con differenza di intensità, il trasmettitore e il ricevitore si trovano nello stesso alloggiamento. La luce laser, rossa o a infrarossi trasmessa viene riflessa dall’oggetto rilevato direttamente sul sensore. 

La luce che colpisce l’oggetto rilevato viene in gran parte diffusa verso tutte le direzioni. Una parte estremamente piccola di tale luce emessa viene captata dal ricevitore. Se l’oggetto rilevato diffonde sufficientemente bene, la luce ricevuta attiva il sensore. Poiché il sensore funziona con la riflessione interna del materiale, la finitura superficiale, il colore e la lucentezza dell’oggetto influiscono sensibilmente sulla distanza di commutazione.

Caratteristiche e utilità
Istruzioni di montaggio e regolazione

Nei sensori fotoelettrici a riflessione diretta, secondo il principio della differenza di intensità, viene indicato il segnale di ricezione relativo. Rappresenta il livello di segnale ricevuto con un oggetto bianco in funzione della distanza.


Riconoscimento trasparente senza riflettore

Il riconoscimento trasparente senza riflettore si basa sul principio della fotocellula a riflessione. Il trasmettitore e il ricevitore sono installati nello stesso alloggiamento. La luce laser, rossa o a infrarossi trasmessa viene riflessa da un riflettore triplo o una pellicola riflettente al ricevitore. Se l’oggetto interrompe il fascio di luce (il sensore non riceve luce), l’uscita modifica il suo stato.

Il filtro polarizzatore previene che il sensore non riconosca oggetti che riflettono in modo analogo o migliore del riflettore. È possibile utilizzare apposite fotocellule a riflessione per il rilevamento di oggetti trasparenti.

Caratteristiche e utilità
Istruzioni di montaggio e regolazione

Il sensore fotoelettrico a riflessione diretta deve essere orientato verso l’oggetto. La larghezza di rilevamento deve essere regolata su una distanza tra oggetto rilevato e sfondo. Lo sfondo deve trovarsi almeno alla distanza della riduzione della larghezza di rilevamento del sensore sul nero dietro la larghezza di rilevamento impostata.


Potrebbe interessarvi anche

Istruzioni di montaggio e regolazione

Trasmettitore e ricevitore devono essere configurati in sequenza. Più stretto è l’angolo di ricezione e riflessione, in modo più accurato dovrà avvenire.

In alto