Il cuore dei sensori angolari magnetici è costituito dall’elemento Hall differenziale integrato. che produce proprietà elettriche in relazione alla direzione del flusso di un campo magnetico esterno. Ruotando il campo magnetico intorno all’asse centrale dell’elemento sensibile, si generano due curve sinusoidali sfasate di 90° sulla base delle quali è possibile rilevare l’angolo di rotazione come grandezza assoluta.

L’elettronica di analisi integrata trasforma tali curve sinusoidali in un segnale lineare di tensione o corrente. Il principio di misurazione assoluto assicura il corretto rilevamento dell’angolo di rotazione anche in seguito a interruzioni di corrente.

Esempio di un segnale di uscita di un sensore con area di rotazione a 360° e uscita in tensione.

Potrebbe interessarvi anche

In alto