13 nov 2019
La conversione flessibile dei sistemi ai cambiamenti a breve termine della domanda è una sfida sempre più frequente nella produzione. I nuovi interruttori di livello CleverLevel PL20, a differenza di prima, non devono essere parametrizzati su una sostanza, ma si adattano ad esso in modo adattivo. Ciò consente di risparmiare sul tempo di equipaggiamento al contempo con una sicurezza di processo elevata. Indipendentemente dalla sostanza, liquida, pastosa, appiccicosa o granulare che sia, il CleverLevel PL20 la riconosce in modo sicuro ed affidabile.
La soluzione intelligente alla forcella oscillante
Con l’ultima generazione dell’interruttore di livello CleverLevel, Baumer offre la giusta risposta alle sfide delle applicazioni dell’industria di processo, dal riconoscimento delle sostanze nei tubi alla protezione affidabile del troppopieno dei serbatoi o al rilevamento di perdite. CleverLevel PL20 è quindi l’interruttore di livello universale per tutte le sostanze. Consente processi stabili riducendo i tempi di inattività. Anche le aderenze, come quelle che si verificano con sostanze viscose, non sfalsano il rilevamento dell’interruttore di livello. CleverLevel regola automaticamente la soglia di commutazione anche in caso di aderenze senza alcuna parametrizzazione. Grazie all’indicatore LED dello stato di commutazione a 360°, il sensore garantisce inoltre un’elevata praticità per l’operatore dell’impianto fornendo in qualsiasi momento informazioni sullo stato del processo. La struttura compatta e la lunghezza di immersione molto breve rispetto alla forcella oscillante consentono al sensore di offrire un’elevata flessibilità di montaggio, di non influire praticamente sul processo e di semplificare gli interventi di pulizia.
Integrazione facile in processi nuovi ed esistenti
Tuttavia il sensore non costituisce la soluzione ottimale solamente per il rilevamento del livello. Grazie al segnale analogico 4 ... 20 mA opzionale è possibile differenziare ulteriormente tra le sostanze nel processo oppure utilizzare la soglia di commutazione in modo flessibile. Il sensore può essere integrato facilmente e rapidamente nei sistemi esistenti grazie a questa interfaccia. Ma è anche grazie alla grande varietà di raccordi di processo e di adattatori che l’integrazione del sensore diventa flessibile. L’interfaccia IO-Link consente sia la comunicazione perfetta con il sistema di controllo sia la messa in servizio semplice del sensore.
Per ulteriori informazioni: www.baumer.com/cleverlevel
Rilevamento sicuro del livello senza parametrizzazione