Il monitoraggio della pressione di estrema precisione incrementa la qualità nella stampa 3D per calcestruzzo
Il monitoraggio della pressione di estrema precisione incrementa la qualità nella stampa 3D per calcestruzzo
Il rinomato istituto di ricerca NCCR DFAB fa parte di ETH Zürich e ricerca soluzioni per la lavorazione del calcestruzzo tramite robot di stampa 3D. In stretta collaborazione con il produttore di sensori Baumer, è stato possibile realizzare una soluzione affidabile per il monitoraggio della pressione nel processo di stampa 3D supportato da robot. Il sensore di pressione di precisione PBMN Flush semplifica il comando del robot di stampa garantendo, al contempo, anche la qualità della stampa 3D e provvedendo a un dosaggio corretto del liquido.
Il processo di stampa di nuova concezione consente di inviare direttamente percorsi di stampa complicati dal CAD al sistema di controllo del robot. Lobiettivo è la realizzazione di una stampa automatizzata del calcestruzzo senza casseforme costose. A tal proposito, occorre rispettare scrupolosamente i diversi parametri di processo, in caso contrario possono verificarsi risultati di stampa non corretti. Il monitoraggio della pressione direttamente alluscita della testina di stampa e la pressione del liquido allinizio della linea sono indicatori importanti di un flusso uniforme del liquido utilizzato. Il monitoraggio dei valori di pressione consente di riconoscere un intasamento della linea in modo rapido e sicuro. In questo modo è possibile evitare tra laltro danni alla linea. Proprio in caso di stampi complicati, lo stoccaggio del liquido o il flusso di materiale eccessivo pregiudica la qualità di stampa causando, nel peggiore dei casi, linterruzione della stampa o la caduta dello stampo. Grazie allapertura di Baumer a supportare le applicazioni e linnovazione degli istituti di formazione, è stata trovata una soluzione idonea anche per questa sfida.
Anche in queste condizioni ambientali estremamente severe, il sensore di pressione di estrema precisione PBMN Flush contenuto in un robusto alloggiamento in acciaio inox monitora la pressione in modo affidabile consentendo un corretto controllo della stampante 3D per calcestruzzo. Il sensore di pressione completamente saldato coniuga robustezza e precisione eccezionale.