Dicht, dichter, proTect+

Nach proTect+ entwickelte Sensoren von Baumer garantieren Ihnen eine herausragende Dichtigkeit über die Lebensdauer hinweg. Während Sensoren bei anderen Dichtigkeitstest lediglich im Neuzustand auf ihre Wasserundurchlässigkeit getestet werden, simulieren die proTect+-Testreihen vorerst die Alterungseffekte der Sensoren. Erst im Anschluss daran werden die Sensoren den Dichtigkeitstests nach den IP-Schutzartrichtlinien unterzogen, um höchste Dichtigkeit zu gewährleisten.


Was ist proTect+?

proTect+ ist ein von Baumer entwickeltes Dichtigkeitskonzept, welches auch unter anspruchsvollsten Bedingungen die Funktion des Sensors langfristig sicherstellt. Um die besondere Dichtigkeit der Sensoren zu gewährleisten wird der Auswahl der richtigen Materialien, wie auch der Optimierung des Designs bereits bei der Entwicklung ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Ausgedehnte Stresstests nach den proTect+ Richtlinien prüfen daraufhin die Langzeitdichtigkeit der Sensoren. 

Zuerst werden die Prüflinge entweder Wassertemperatur- oder Lufttemperaturschocktest unterzogen, um die Alterungseffekte und somit den Lebenszyklus eines Sensors in der Maschine zu simulieren. Dabei müssen die Sensoren insgesamt je 50 Temperaturzyklen durchlaufen. Erst darauffolgend werden die Tests nach den IP-Schutzklassen IP x8 und IP x9 durchgeführt. 


Testreihe proTect+

Um die absolute Dichtigkeit zu garantieren werden die Sensoren umfangreichen Stresstests unterzogen. Folgende Testverfahren werden an mehreren Sensoren durchgeführt:


Ihre Vorteile


Produktportfolio

Unser Portfolio an langzeitdichten Sensoren gemäss proTect+:

Anwendungen

Sensoren mit proTect+ sind besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Vor allem in Outdoor-, Hygiene-und Washdownanwendungen, in denen die Sensoren mehreren Reinigungszyklen ausgesetzt sind, ist ihre Funktion auch auf Dauer sichergestellt. Selbst aggressiven Reinigungsmitteln halten die Sensoren zuverlässig stand und überzeugen durch ihre Langzeitdichtigkeit über die Lebensdauer hinweg. 


Downloads


Das könnte Sie auch interessieren

Nach oben