SensControl ist ein Gerät, mit dem IO-Link-Devices konfiguriert und analysiert werden können. Die Seriennummer und andere Angaben befinden sich auf dem auf der Unterseite angebrachten Aufkleber.
Die SensControl-App ist im Apple AppStore für iPhone und iPad verfügbar. Die Android-Variante finden kann im Google PlayStore heruntergeladen werden. Dazu muss lediglich im jeweiligen Store auf dem mobilen Endgerät in das Suchfeld der Begriff „SensControl“ eingegeben und die App installiert werden.
Die SensControl-App bezieht Definitionen für IO-Link-Devices (IODD) von einem Online-Speicher. Derzeit greift die App auf https://www.ioddhub.com zu und sucht dort nach Gerätedateien für IO-Link-Devices. Weitere Portale und Speicher können innerhalb der App angebunden werden, sobald diese verfügbar sind.
Das SensControl ist mit Akkus ausgestattet, die bei einem Energiebezug des IO-Link-Devices von durchschnittlich 2 W ca. 3 Stunden Laufzeit bieten. Im Akkubetrieb stellt das SensControl bis zu 350 mA für das IO-Link-Device zur Verfügung. Falls das zu benutzende IO-Link-Device mehr Energie benötigen sollte, kann an dem Port für den IO-Link-Master ein 24 V-Netzteil verbunden werden, um dasIO-Link-Device direkt mit Strom zu versorgen.
Laden der Akkus
Das SensControl kann mit einem herkömmlichen Mini-USB-Kabel geladen werden. Das USB-Kabel kann an einem herkömmlichen Ladegerät für Mobiltelefone oder an einem PC oder Laptop angeschlossen werden. Während am USB-Port ein Netzteil oder eine andere Energieversorgung angeschlossen ist, können IO-Link-Devices mit einem Stromverbrauch von bis zu 200 mA betrieben werden. Die schnellsten Ladezeiten erzielen Sie durch die Verwendung mit einem leistungsstarken Ladegerät, das 2000 mA Ladestrom abgibt. Die Akkus unterstützen laut Hersteller ca. 500 Ladezyklen.
Umschalten des Betriebsmodus
Um zwischen den Betriebsmodi „Master“ und „Sniffing“ umschalten zu können, drücken Sie den Taster innerhalb von max. 3 Sekunden 3 mal (Triple-Klick). Die LED2 signalisiert den Betriebsmodus entsprechend (siehe Abschnitt LED-Indikatoren).
Im Master-Modus kommuniziert das SensControl direkt mit dem angeschlossenen IO-Link-Device, liest und schreibt zyklisch dessen Prozessdaten und überträgt diese zur Visualisierung an die SensControl-App. Umgekehrt werden in der SensControl-App vorgenommene Änderungen der Parameter sowie Steuerkommandos zum IO-LinkDevice weitergeleitet. Der Master-Modus ist der Modus, in den das SensControl nach dem Einschalten startet. Sobald ein IO-Link-Device am entsprechenden Anschluss auf der Rückseite angeschlossen wird, baut SensControl die Kommunikation mit dem IO-Link-Device auf und hält diese aufrecht, solange es verbunden ist.
Im Sniffing-Modus wird das SensControl zwischen das IO-Link-Device und den IO-Link-Master geschaltet. Ohne die bestehende Verbindung von IO-Link-Device und IO-Link-Master zu beeinflussen, verfolgt das SensControl hierbei deren Kommunikation und speichert diese auf eine in das SensControl einsteckbare SD-Karte. Von dort können die Daten später ausgelesen und analysiert werden. Um das SensControl im Sniffing-Modus betreiben zu können, muss zuerst eine SD-Karte in den Schlitz auf der Rückseite des SensControl gesteckt werden. Die erste Partition auf der SD-Karte muss mit FAT32 formatiert sein. Um das SensControl in den Sniffing-Modus zu schalten, betätigen Sie den Taster auf der Vorderseite 3-mal kurz hintereinander. Das Gerät wechselt nun in den Sniffing-Modus und teilt dies über das blaue Leuchten der LED2 mit. Verbinden Sie nun einen IO-Link-Master und ein IO-Link-Device an den entsprechenden Anschlüssen auf der Rückseite des Gerätes. Die Aufzeichnung der Daten startet automatisch. Dabei wird für jede Sniffing-Session eine neue Datei angelegt. Um den Sniffing-Modus zu verlassen, betätigen Sie den Taster wieder 3-mal kurz hintereinander. Es wird empfohlen, den Sniffing-Modus auf diesem Weg zu beenden, damit alle Daten auf die SD-Karte geschrieben werden können.
Werden moderne, IO-Link-fähige 4-Leiter-Devices an älteren Anlagen betrieben, stellt SensControl die komplette IO-Link-Funktionalität der Devices zur Verfügung. Dazu ist das Device so zu parametrieren, dass der Anschluss Q2 als Ausgang geschaltet wird und die ursprüngliche Funktion eines konventionellen Devices bereitstellt. SensControl verbindet den Ausgang Q2 mit dem Master und lässt parallel eine Kommunikation zu dem IO-Link Device zu.
Manual – Wireless IO‑Link Master SensControl