Sensoren von Baumer bieten beste und zuverlässigste Sensorfunktionen. Durch die IO-Link Technologie können die direkt im Sensor integrierten Funktionen einfach parametriert werden. Der Sensor ist schnell einsatzbereit und optimal auf die jeweilige Anwendung eingestellt. IO-Link ermöglicht es darüber hinaus, eine Vielzahl an zusätzlichen Informationen für effektivere Anlagen direkt vom Sensor in die OT-Welt oder IT-Welt zu übertragen - Ihr Schlüssel zur digitalen Fabrik.
Was ist IO-Link?
Ein herstellerunabhängiges digitales Kommunikationsprotokoll / Schnittstelle
IO-Link ermöglicht den bidirektionalen Austausch von Prozessdaten (Messwerte und Statusinformationen), Parametern zur Konfigurierung des Sensors, Ereignis- und Diagnosedaten zur Rückmeldung von Störungen oder Zusatzinformationen
Die IO-Link Verbindung besteht immer zwischen einem IO-Link Master und einem IO-Link Device (Aktuator & Sensor)
Ungeschirmte Standard M8/12 Verkabelung kann für IO-Link weiterhin verwendet werden
Der IO-Link Master ist das Gateway für die offene Anbindung an alle Feldbusse und diverse IT Protokolle (IT/OT Kommunikation)
IO-Link ist ein offener Industriestandard
IO-Link in der Praxis
Ventajas de IO-Link
Puesta en funcionamiento sencilla y sustitución rápida de sensores
Datos de diagnóstico para Condition Monitoring para optimización de procesos
Transmisión sin pérdida de información de los valores de medida gracias a la comunicación digital
Más información sobre el sensor para configurar de forma fiable las instalaciones y la maquinaria
Parametrización exacta de las funciones del sensor
Ingeniería eficaz gracias a las herramientas del sensor basadas en PC
Funcionamiento del enlace IO-Link
La conexión IO-Link está compuesta por un IO-Link Master y un dispositivo IO-Link.
El IO-Link Master es la puerta de enlace y traduce la comunicación IO-Link a toda Ethernet industrial (TO) y los protocolos de TI correspondientes.
La comunicación IO-Link cíclica (datos de proceso) son valores de medida e información de estado para controlar y configurar la máquina. En gran parte, estos se transmiten a los buses de campo para SPS.
La comunicación acíclica se compone de parámetros para configurar dispositivos e información de diagnóstico. Estos mejoran los procesos y, sobre todo, se comunican a sistemas de TI.
Tiempo de ciclo
µs
Transferencia cíclica de datos de proceso
Longitud del cable
m
Entre IO-Link Master y dispositivo
MásMiembros de la comunidad IO-Link
Más
Mio
Dispositivos vendidos y en el campo en la aplicación
Retrocompatibilidad
Como se explicó en el apartado ¿Qué es IO-Link?, los IO-Link Master también pueden leer y emitir señales conmutadas. Asimismo, los dispositivos IO-Link se podrán usar de forma estándar como dispositivos conmutables. Así se genera la retrocompatibilidad directa.
Los dispositivos IO-Link podrán usarse también de forma estándar en el modo SIO (Standard Input Output) como dispositivo conmutable. También se podrán conectar a los sistemas I/O de uso habitual.
Los IO-Link Master se utilizan también de forma estándar como entrada y salida de señales conmutables (modo SIO). Se podrán usar los dispositivos de uso habitual sin la interfaz IO-Link en un IO-Link Master.
IO-Link Dual Channel
Baumer ha acuñado la denominación IO-Link Dual Channel para identificar sensores que, aparte de la comunicación IO-Link, disponen de más salidas conmutables o analógicas. Gracias a IO-Link Dual Channel, se pueden detectar procesos muy rápidos o medir con interfaces analógicas al mismo tiempo que se aprovechan las ventajas de la tecnología IO-Link (p. ej., parametrización, Condition Monitoring, etc.).
La comunidad IO-Link Community es la unión de más de 400 miembros internacionales,
que establecen los estándares de IO-Link y los desarrollan de forma continua. Entre los nuevos estándares están, entre otros, IO-Link Wireless e IO-Link Safety. Baumer no solo es miembro activo de la Community, sino que también está representada en el comité Steering Committee.
Los aparatos con IO-Link se identifican con el logotipo mostrado a la izquierda para que el usuario los reconozca fácilmente.
La IO-Link Community también trabaja con IODD-Finder. IODD (Input Output Device Description) es un archivo de descripción de los dispositivos IO-Link. Con dicho archivo, las herramientas basadas en PC como el Baumer Sensor Suite interpretan y representan con independencia del fabricante del dispositivo los datos IO-Link. Esto ayuda a los usuarios a aprender más rápidamente y ajustar más fácilmente los dispositivos IO-Link.