08.05.2024

Fachbericht: Wie smarte 2D-Profilsensoren die Inspektion erleichtern
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
Die smarten Baumer Profilsensoren können eine effiziente Überprüfung der Masshaltigkeit von Nut und/oder Feder bei Bodenplatten vornehmen.
Wirtschaftliche Qualitätskontrolle mit der Baumer OX-Serie

Bei Qualitätskontrollen kommen häufig Kamera- oder Multi-Sensor-Lösungen zum Einsatz. Gut zu wissen: Für bestimmte Fälle sind smarte 2D-Profilsensoren eine besonders wirtschaftliche Alternative.

Für Inline-Qualitätskontrollen greifen Automatisierer unter anderem gerne auf Kamerasysteme zurück. Weniger bekannt, aber sehr effizient für Inspektionsaufgaben sind smarte 2D-Profilsensoren. Dieser Fachartikel zeigt Anwendungsbereiche, in denen Profilsensoren eine zeit- und kostensparende Lösung sind.

Ob sich ein smarter 2D-Profilsensor für Inspektionsaufgaben eignet, hängt von einem einzigen Kriterium ab: Der zu prüfende Gegenstand muss ein relevantes Feature haben, das sich über das Höhenprofil erfassen lässt. Wenn das gegeben ist oder zusätzlich auch die Abstandsinformation relevant ist, stellt ein smarter Profilsensor wie die Baumer OX-Serie eine sehr gute, evtl. eine bessere und wirtschaftlichere Alternative dar als etwa Kamerasysteme. Beispiele sind Kanten, Lücken, Kabel- oder Rohrdurchmesser und -positionen, oder auch arbiträre Formen, anhand derer Qualitätsinspektion durchgeführt werden kann. Typische Applikationsbeispiele sind: Prüfung von Präsenz, Vollständigkeit, Form oder Masshaltigkeit. 

Profilsensoren erhöhen das Tempo

Der Einsatz eines smarten 2D-Profilsensors für Qualitätsprüfungen bietet vor allem zwei Vorteile:

  1. Hohe Objektgeschwindigkeiten, Beschleunigung der Zykluszeiten: Zykluszeiten spielen für die Produktivität eine entscheidende Rolle. Hier kann die OX-Serie helfen, Prozesse erheblich zu beschleunigen, da sie mit einer Rate von bis zu 800 Hz OK/NOK-Teile deutlich schneller unterscheidet, als das Kamerasysteme können. 
  2. Invarianz gegenüber Kontrast: Situationen, in denen es schwierig ist, ein gutes Kontrastverhältnis zu erlangen, stellen für kamerabasierte Lösungen eine Herausforderung dar. Wenn hier eine Inspektion via Höheninformation möglich ist, arbeitet ein smarter Profilsensor der OX-Serie deutlich prozessstabiler.

Kurz gesagt: So wie Ingenieure heute einen Smart Vision Sensor nutzen, um Qualitätskriterien in einem Kamerabild zu erkennen, kann man die neue Sensorklasse OX-Serie nutzen, um Inspektionsaufgaben anhand von Formen, Kanten, Lücken, Kreisen, Abständen etc. durchzuführen. Die OX-Serie eignet sich hierzu besonders, wenn die notwendigen Informationen nicht oder nicht einfach aus einem Grauwertbild zu extrahieren sind.

Schnell einsatzbereit

Die smarten Profilsensoren von Baumer zeichnen sich aus durch einfache Bedienbarkeit über das integrierte Webinterface. Dort können bis zu sieben Messwerkzeuge grafisch unterstützt frei konfiguriert werden. Ein weiterer Vorteil ist die Live-Visualisierung der Messaufgaben im Webinterface. Einstellungen im Sensor können direkt überprüft, angepasst und optimiert werden. Das kompakte Gehäuse und Power-over-Ethernet ermöglichen eine einfache Integration. Kombiniert mit einer Präzision von bis zu 5 Mikrometern eröffnet die OX-Serie so neue Möglichkeiten für prozesssichere und präzise Lösungen.

Für Inspektionsaufgaben ergibt sich so eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu alternativen Lösungen:

  • Die smarten 2 D-Profilsensoren der OX-Serien sind einfach und schnell zu integrieren. 
  • Die Funktionstoolbox ermöglicht die komplette Verarbeitung der Profildaten direkt im Sensor. 
  • Beleuchtung, für kamera-basierte Ansätze ein kritischer Aspekt, entfällt bei der Integration eines Profilsensors. Die Laserlinie des OX sichert ohne externe Beleuchtung robuste Performance. 
  • Eine Nachbearbeitung der Daten in der Steuerung ist nicht erforderlich.

Fazit

Die smarten 2D-Profilsensoren der OX-Serie können überall eingesetzt werden, wo OK/NOK-Prüfungen über die Auswertung einer Form oder von Features über Höheninformationen möglich sind. Diese neue Sensorklasse eröffnet kosteneffiziente Lösungen für die Prüfung von Form und Masshaltigkeit, für Anwesenheitschecks und Dimensionschecks, zum Beispiel: 

  • Masshaltigkeit von Nut und/oder Feder bei Bodenplatten 
  • Sicherer Verschluss von Lebensmittelbehältern 
  • Vereinfachte Anwesenheitskontrolle in der Laborautomation

Baumer OX series
Bild 1: Überall wo OK/NOK-Prüfungen mittels Auswertung einer Form oder von Features über Höheninformationen möglich sind, können die smarten 2D-Profilsensoren der Baumer OX-Serie eingesetzt werden. Die neue Sensorklasse eröffnet kosteneffiziente Lösungen für die Prüfung von Form und Masshaltigkeit, für Anwesenheitschecks und Dimensionschecks. Bild: Baumer
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
Bild 2: Die smarten Baumer Profilsensoren können eine effiziente Überprüfung der Masshaltigkeit von Nut und/oder Feder bei Bodenplatten vornehmen. Bild: Baumer
OX
Bild 3: Die smarten 2D-Profilsensoren der OX-Serie verbinden ein kompaktes Gehäuse mit einfacher Bedienbarkeit – dank integriertem Webinterface.Bild: Baumer

Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben