Industriekameras sind für den zuverlässigen 24/7-Betrieb ausgelegt und müssen für reproduzierbare Ergebnisse eine stabile Bildqualität liefern. Dafür ist darauf zu achten, die Kamera immer in ihrem zulässigen Betriebstemperaturbereich zu betreiben. Ist dies nicht gewähleistet, verschlechtert sich bei steigender Kameratemperatur die Bildqualität und kann bei unzureichender Wärmeableitung sogar zur dauerhaften Beschädigung der Kamera führen. Um dies zu verhindern, verfügen die Kameras über eine Temperaturnotabschaltung.
Um vor einem Temperaturanstieg zu warnen und gegebenfalls entsprechend reagieren zu können, steht eine einstellbare Temperaturschwelle zur Verfügung, die bei Erreichen ein Event an die Applikation sendet. Steigt die Temperatur darüber hinaus weiter an und erreicht einen kameraabhängigen Maximalwert, kommt es zur Notabschaltung der Kamera.
1. Wählen Sie mit dem Feature DeviceTemperatureStatusTransitionSelector (Category: Device Control) die Schwelle, für welche die Temperatur eingestellt werden soll:
Schwelle | Beschreibung |
NormalToHigh | Frei programmierbare Temperatur, die als Warnhinweis genutzt werden kann. |
HighToExeeded | Fest eingestellte kameraabhängige Temperatur, bei deren Überschreitung die Kamera abgeschalten wird. |
ExeededToNormal | Frei programmierbare Temperatur, bei die Kamera fehlerfrei reaktiviert werden kann. |
2. Legen Sie mit dem Feature DeviceTemperatureStatusTransition die Temperatur für die gewählte Schwelle fest.
1. Die Kamera nimmt Bilder auf und erwärmt sich im Betrieb. Der eingestellte Wert von NormalToHigh wird erreicht. Das Feature DeviceTemperatureStatus ändert sich und das Event DeviceTemperatureStatusChanged wird ausgegeben.
2. Erwärmt sich die Kamera weiter und erreicht den fest eingestellten Wert von HighToExceeded, dann ändert sich das Feature DeviceTemperatureStatus und das Event DeviceTemperatureStatusChanged wird ausgegeben. Die Bildaufnahme wird gestoppt und die LED der Kamera wird auf Rot gesetzt.
3. Für die weitere Verwendung müssen Sie die Kamera abkühlen lassen. Die ausreichende Kühlung ist erkennbar, wenn das Event DeviceTemperatureStatusChanged
(Device Temperature < ExceededToNormal) ausgegeben wird.
4. Unterbrechen Sie nun die Stromversorgung der Kamera oder führen Sie ein Geräte-Reset durch (Category: DeviceControl / DeviceReset).
Hinweis
Eine Notabschaltung können Sie durch eine entsprechende Installation der Kamera verhindern. Da es zahlreiche Installationsmöglichkeiten gibt, empfiehlt Baumer keine spezifische Methode zur ordnungsgemäßen Wärmeableitung, schlägt jedoch folgendes vor:
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unser Technical & Application Support Center.
Tel.: +49 3528 4386 845
E-Mail: [email protected]