Teil des Baumer GAPI SDK ist die sogenannte Runtime, welche für die Programmierung einer kundenspezifischen Applikation benötigt wird und alle notwendigen Komponenten mitbringt, um Baumer Kameras in ein System einzubinden und via C++ und C# zu steuern.
Auf einem Entwicklungsrechner wird die Baumer GAPI typischerweise via Windows® Installer oder die Linux® Paketverwaltung installiert.
Dabei werden:
Hinweis |
Für das Deployment einer Baumer GAPI Vision-Anwendung ist das Installieren der Baumer GAPI via Installer/Paketverwaltung nicht notwendig. Sie können die notwendigen Schritte manuell oder automatisiert als Teil eines Setups oder Deployment-Prozesses mit Ihrer Vision-Anwendung installieren. |
Der Baumer GAPI Programmers Guide beschreibt die Erstellung einer Applikation unter Windows® bzw. Linux® Betriebssystemen. Hier finden Sie auch Hinweise darauf, welche Header und Librarys einzubinden sind und welche dann auch mit einem kompilierten Release auf das Zielsystem kopiert werden müssen.
Hinweis |
Wenn keine USB Kameras genutzt werden, kann auf den USB -Producer (bsysusb.xml) sowie die Konfigurations-datei (bsysusb.xml) verzichtet werden. |
Auf Linux® Systemen müssen keine Treiber installiert werden da der Standard USB Treiber (libusb) verwendet wird.
Für den Betrieb von Baumer USB Kameras auf Windows® Systemen ist es notwendig, den mitgelieferten USB Treiber zu installieren. Den Treiber finden Sie im Verzeichnis <InstallDir>/driver/ jeweils für Windows® 7 und 10 sowie x64 und x86.
Für die Kombination von Baumer GigE Kameras und Windows® Systemen stellt Baumer des Weiteren einen GigE Filtertreiber bereit. Der Filtertreiber hilft den Datenstrom von GigE Kameras effizient zu bearbeiten und reduziert dadurch die Systemlast. Der Filtertreiber ist optional und im Verzeichnis <InstallDir>/driver/ jeweils für Windows® 7 und 10 sowie x64 und x86 abgelegt.
Die Treiberinstallation kann auch im «Silent-Mode» durchgeführt werden und lässt sich damit in eigene Setups oder Deployment-Routinen integrieren. Um mehr über die möglichen Kommandozeilen-Parameter zu erfahren, können Sie den jeweiligen Installer mit dem Schalter bdriver_usb64.msi /? bzw. bdrivermanager.exe /? starten.
Hinweis |
Windows® 7 Systeme ohne Service Pack 1 Leider ist es aufgrund der Sicherheitsanforderungen von Windows® 10 nicht mehr möglich, die Baumer GAPI sowie die Baumer USB- und Filtertreiber auf einem nicht gepatchten Windows® 7 zu installieren. Mit Einschränkungen ist es aber weiterhin möglich, eine Anwendung, welche die Baumer GAPI nutzt, auf einem solchen System zu betreiben. Sie benötigen dazu ein Entwicklungssystem, auf welchem die Baumer GAPI installiert werden kann (min. Windows® 7 mit Service Pack 1.) Von einer dort erstellten Anwendung können Sie wie oben beschrieben ein Release erstellen und dies direkt auf das System kopieren. |
Einschränkungen:
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unser Technical & Application Support Center.
Telefon: +49 3528 4386 845
E-Mail: [email protected]