Bei der Montage muss der maximale Arbeitsabstand zum Messobjekt (Zahnrad) beachtet werden. Ebenso sollte der Sensor mittig zum Zahnrad ausgerichtet sein. Um genügend Signalreserven zu haben, muss die minimale Zahnradbreite beachtet werden. Arbeitsabstand und Montage beziehen sich auf Zahnräder mit Evolventenverzahnung (DIN 867).
Mit zwei Hall-Halbleiterelementen können zwei um 90° verschobene Ausgangssignale pro Zahn ausgegeben werden, wodurch neben der Drehzahl eines Zahnrades ebenfalls die Drehrichtung bestimmt werden kann. Bei Drehrichtung des Zahnrades im Uhrzeigersinn ist Kanal A voreilend zu Kanal B.
Die Hall-Elemente von mehrkanaligen Hallsensoren müssen in definierter Lage zu den Zähnen eines Zahnrades eingebaut werden, damit beide Kanäle korrekt ausgegeben werden können. Entsprechend dem Zahnradmodul muss der Sensor anhand der Codiernut auf das Zahnrad ausgerichtet und montiert werden.