06.03.2024
Mit einem kompakten Multiturn-Encoder für mobile Maschinen ergänzt der Sensorspezialist Baumer seine Produktpalette um ein weiteres Highlight. Der neue, kontaktlose EB360R ist speziell für mobile Maschinen konzipiert und arbeitet auch in rauen Umgebungen wartungsfrei. Typisch Baumer: Er vereint höchste Leistung mit kompakter Bauform und meldet präzise Winkelposition und Drehzahl, selbst wenn es dreckig, nass oder heiss wird. Auch Vibrationen oder Schocks steckt der robuste EB360R weg. In Baustellenfahrzeugen, Arbeitsbühnen oder Landmaschinen findet der verschleissfreie Drehgeber deshalb den idealen Einsatzort. Baumer wird damit seiner Vorreiterrolle bei Encodern gerecht: Der EB360R ist der kompakteste kontaktlose Multiturn-Encoder mit dieser Präzision und ergänzt das breite Baumer Portfolio für mobile Anwendungen.
Keine Chance für Schmutz, Staub oder Flüssigkeiten
Die hohe Robustheit verdankt der lagerlose Magnet-Drehgeber EB360R seinem kontaktlosen Abtastprinzip mit Sensor und separatem Magnetrotor. Die Winkelposition sowie die Anzahl der Umdrehungen wird ohne bewegliche Teile im Sensorinneren ermittelt. Die Sensoreinheit ist mechanisch und thermisch entkoppelt. Anders als bei klassischen Drehgebern führt keine Welle ins Innere des Encoders. Die Sensorelektronik des EB360R ist komplett gekapselt und bietet keine Eintrittsmöglichkeit für Flüssigkeiten oder Staub. Extra-Schutz gegen Schocks und Vibrationen bietet die sorgfältig vergossene Elektronik im Inneren des korrosionsresistenten Kunststoffgehäuses.
Platzsparendes Design bei maximaler Performance
Den EB360R hat das Baumer Entwickler-Team speziell für die besonderen Anforderungen im rauen Ausseneinsatz entworfen. Denn bislang werden in mobilen Maschinen oft noch Industrie-Drehgeber verwendet, die den materialzehrenden Arbeitsbedingungen auf matschigen Baustellen, schneebedeckten Pisten und in staubigen Rohstoffminen oftmals nicht lange standhalten. Mit der Entwicklung des EB360R wollte Baumer nun alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Gehäusegrösse auf ein Minimum zu bringen – bei Maximierung der Robustheit. «In die Entwicklung sind viele Felderfahrungen unseres breiten Kundenstamms im Bereich mobiler Maschinen eingeflossen», berichtet Produktmanager Sebastian Köster.
Dauerhaft dicht, maximal robust
Die Anforderungen an den neuen Encoder für mobile Maschinen waren ehrgeizig und klar definiert. Köster: «Wir wollten mit dem EB360R einen neuen Drehgeber-Standard für mobile Maschinen setzen: mit einem lagerlosen Multiturn-Encoder mit maximaler Robustheit, minimaler Baugrösse und höchster Präzision.» Das ist aus Entwicklersicht gelungen. Der Sensor mit nur 22 mm Gehäusehöhe im eingebauten Zustand ermöglicht dank seiner platzsparenden Bauform besondere Freiheiten im Maschinendesign. Und die Messgenauigkeit? «Die ist bei lagerlosen, magnetischen Multiturn-Encodern in dieser Baugrösse best-in-class», sagt Köster.
Das wichtigste Merkmal für zuverlässigen Dauerbetrieb im Aussenbereich betrifft jedoch die Langzeit-Dichtigkeit. Herkömmliche Tests, etwa gemäss IP67 und IP69K besteht der EB360R spielend. Diese sagen jedoch wenig aus über die Dichtigkeit nach vielen Jahren im harten Ausseneinsatz. Der EB360R beweist selbst nach aggressiver, beschleunigter Alterung seine Zuverlässigkeit in höchst anspruchsvollen Tests wie beispielsweise dem Temperaturschock-Tauchbad. Das bedeutet, er funktioniert immer noch einwandfrei, wenn er zyklisch auf 85 ºC erhitzt und dann direkt in 0°C kalte Salzwasserlösung getaucht wurde. «Eine echte Herausforderung, die wenn bestanden – den sicheren Outdoor-Betrieb garantiert» so Köster.
Kurzinfo EB360R
Kontaktloser Absolut-Drehgeber «Designed for Mobile Machines»
Anwendungsfelder: Winkelmessung bei Auslegern, Drehzahlüberwachung
geeignet für Fahrzeuge wie Bagger, Muldenkipper, Krane, Arbeitsbühnen, Mähdrescher, Traktoren, Holzerntemaschinen etc.
erhältlich als Singleturn oder Multiturn
Schnittstellen: CANopen, SAE J1939, SSI
korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse
Schutzklasse IP69K
Hohe Resistenz gegen Vibrationen und Schocks bis 500 g
temparaturresistent von -40 ºC bis 85 ºC
einstellbarer Getriebefaktor und frei einstellbare Auflösung
Weitere Informationen: www.baumer.com/c/47029
Der neue, kontaktlose EB360R ist speziell für mobile Maschinen konzipiert und arbeitet auch in rauen Umgebungen wartungsfrei.
Bild