26.05.2023
Die Initiative Baumer Blue des Sensorspezialisten Baumer zur umweltschonenden Energienutzung geht weiter. Im Juni 2023 werden am Standort Frauenfeld mehr als 800 Photovoltaik-Module mit einer Nennleistung von 340 Kilowatt peak (kWp) auf Werksgebäuden installiert. Allein das derzeit entstehende Innovation Center wird mit einer Solar-Gebäudehülle an Fassade und Dach 130'000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr erzeugen können. Baumer investiert 600'000 Franken in die Photovoltaik-Anlagen, die im August in Betrieb gehen.
Solarenergie deckt 11 Prozent des Strombedarfs
Die erwartete Gesamtleistung von ca. 305'000 kWh/Jahr aus Sonnenkraft ist ein weiterer Schritt, um den Energiehaushalt des Technologieunternehmens zu optimieren. Baumer kann damit 11 Prozent des am Standort Frauenfeld benötigten Stroms selbst erzeugen. In Frauenfeld und an allen Standorten in Deutschland bezieht Baumer schon jetzt ausschliesslich grünen Strom.
Zusätzlich zu den laufenden Energiespar-Massnahmen wird das Heiz- und Kühlkonzept des neuen Innovation Center einen wichtigen Beitrag zur Verbrauchsoptimierung leisten. Mittels Erdsonden und Wärmepumpen wird das Gebäude im Winter energieeffizient geheizt und im Sommer gekühlt.