02.10.2024

Alles in einem Gehäuse: Baumer launcht kompakte GigE Vision Kamera
Die Kameras der neuen Baumer IX-Serie haben Autofokus, Optik und Beleuchtung bereits integriert und setzen Massstäbe als einsatzfertige All-in-One GigE Vision Kameras in der Fabrikautomation.

Eine platzsparende GigE Vision Kamera, die mit wenigen Handgriffen einsatzbereit ist: Mit der neuen IX-Serie beweist Baumer, dass Inbetriebnahme und Nutzung von GigE Vision Kameras ausgesprochen einfach sein kann. Dank All-In-One-Konzept müssen sich Anwender keine Gedanken über die Anbindung externer Komponenten oder schützende Umgehäuse machen. Sie können einfach zu der neuen, handlichen Baumer Kamera greifen, die alle Komponenten zur Bilderfassung in einem robusten Gehäuse vereint: Die Kameras der neuen Baumer IX-Serie haben Autofokus, Optik und Beleuchtung bereits integriert und setzen Massstäbe als einsatzfertige All-In-One GigE Vision Kameras für Applikationen in der Fabrikautomation.

Baumer ist bekannt als verlässlicher Partner, der die industrielle Bildverarbeitung einfacher, wirtschaftlicher und anwenderfreundlicher macht. Die IX-Serie im All-In-One-Design ist das jüngste Beispiel. Denn für die komplette Bilderfassung mit PC-basierten GigE-Kameras sind neben der Kamera weitere Komponenten wie Optik, Blitzcontroller und Beleuchtung nötig. Soll dann noch eine Schutzart realisiert oder ungewünschtes Verstellen verhindert werden, muss zusätzlich ein Umgehäuse beschafft oder konstruiert werden. All diese Hindernisse auf dem Weg zu einer schnellen Inbetriebnahme überspringt die IX-Serie elegant. Das All-In-One-Konzept besticht durch diese Vorteile:
   
Ultrakompakt: Die Baumer IX ist eine hochintegrierte Kamera mit Autofokus und segmentierbarer Beleuchtung. Das ermöglicht schnelle Integration, eliminiert Zusatzkomponenten und reduziert Verkabelungsaufwand.

Standardkonform: Die GigE Vision Schnittstelle erlaubt eine nahtlose Integration in Infrastruktur und Software.

Prozesssicher: Das industrietaugliche Gehäuse in IP 67 schützt vor Wasser, Staub und unerlaubter Kameraverstellung. Zusammen mit dem aufsteckbaren Polfilter gegen Bildreflektionen unterstützt dies eine hohe Prozesssicherheit.

Protokolliert: Alle Veränderungen an den Bildaufnahmeeinstellungen lassen sich durch PC-Software kontrollieren und ermöglichen so Qualitätssicherung und Prozessüberwachung.

Mit den All-In-One GigE Vision Kameras der IX-Serie baut Baumer sein Machine Vision Portfolio um eine weitere nutzerfreundliche Lösung aus. Die neuen IX-Kameras ermöglichen es Anwendern, Bilderfassung platzsparend, robust und schnell zu integrieren.

Weitere Informationen: www.baumer.com/IX-cameras

Baumer auf der VISION: Halle 8, Stand 8D40


Weiterführende Informationen


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben