Lors du montage, il faut tenir compte de la distance de travail maximum admissible par rapport à l’objet à mesurer (roue dentée). De même, le détecteur doit être centré sur le milieu de la roue dentée. Afin d’avoir suffisamment de réserve de signal, il faut respecter la largeur minimale de la roue dentée. La distance de travail et le montage se rapportent à des roues dentées avec profils en développante (DIN 867).

Sens de rotation pour détecteurs à plusieurs canaux

Avec deux éléments semi-conducteurs Hall, il est possible de générer deux signaux de sortie déphasés de 90° par dent. Cela permet de déterminer le sens de rotation de la roue dentée en plus de sa vitesse. En ce qui concerne le sens de rotation de la roue dentée dans le sens des aiguilles d’une montre, le canal A est en avance par rapport au canal B.

Réglage

Les éléments Hall des détecteurs Hall à plusieurs canaux doivent être montés selon une position définie par rapport aux dents de façon à ce que les deux canaux puissent générer des signaux corrects. En fonction du module de la roue dentée, le détecteur doit être aligné et monté en tenant compte de la rainure de codage.


Gamme de produits

Au sommet