8 mai 2024

Rapport technique: Comment les capteurs de profil 2D facilitent les processus de contrôle
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
Les capteurs de profil intelligents de Baumer peuvent effectuer un contrôle efficace de précision dimensionnelle sur des rainures et/ou des languettes de dalles de sol.

La série OX de Baumer pour des contrôles qualité rentables

Pour les contrôles qualité, il est courant d’utiliser des solutions avec des caméras ou des capteurs multiples. Cependant, dans certains cas, les capteurs de profil 2D constituent une alternative particulièrement économique.

Pour les contrôles qualité en ligne, les automaticiens recourent souvent à des systèmes de caméras. Les capteurs de profil 2D intelligents sont une méthode moins connue, mais très efficace pour les processus de contrôle. Cet article technique présente des domaines d’application dans lesquels les capteurs de profil constituent une alternative qui permet de gagner du temps et de l’argent.

La question de savoir si un capteur de profil 2D intelligent convient pour des processus de contrôle dépend d’un seul critère : l’objet à contrôler doit présenter une caractéristique significative pouvant être détectée au moyen du profil de hauteur. Si c’est le cas ou si, en plus, l’information de distance est significative, un capteur de profil intelligent comme ceux de la série OX de Baumer offre une très bonne alternative, voire meilleure, qui est aussi plus économique que les systèmes de caméras. Ce sont par exemple des arêtes, des espaces, des diamètres et des positions de câbles ou de tuyaux, ou encore des formes arbitraires par le biais desquels le contrôle qualité peut s’effectuer. Les applications typiques sont le contrôle de présence, d’intégralité, de forme ou de précision dimensionnelle. 

Les capteurs de profil augmentent la cadence

L’utilisation d’un capteur de profil 2D intelligent pour les contrôles qualité offre deux avantages majeurs :

  1. Des vitesses d’objets élevées, l’accélération des temps de cycle : les temps de cycle jouent un rôle décisif pour la productivité. La série OX fournit une aide précieuse en accélérant considérablement les processus, car, avec une vitesse allant jusqu’à 800 Hz, elle différencie plus rapidement les pièces OK/NOK que les systèmes de caméras. 
  2. Invariance par rapport au contraste : les situations dans lesquelles il est difficile d’obtenir un bon rapport de contraste constituent une difficulté pour les solutions basées sur des caméras. Si un contrôle au moyen d’informations de hauteur est possible ici, un capteur de profil intelligent de la série OX fonctionne de manière nettement plus stable au niveau du processus.


En bref, de la même manière que les ingénieurs utilisent aujourd’hui un capteur de vision intelligent pour détecter par exemple des critères de qualité dans une image prise par une caméra, il est possible d’utiliser la nouvelle classe de capteurs de la série OX pour procéder à des contrôles qui s’appuient sur des formes, des arêtes, des espaces, des cercles, des distances, etc. La série OX s’avère particulièrement adaptée lorsque les informations nécessaires ne peuvent pas être extraites d’une image en niveaux de gris ou seulement difficilement.

Rapidement opérationnels

Les capteurs de profil intelligents de Baumer se distinguent par leur facilité d’utilisation, rendue possible par l’interface Web intégrée. Jusqu’à sept outils de mesure peuvent y être configurés librement à l’aide de graphiques. Autre avantage, la visualisation en direct des tâches de mesure sur l’interface Web. Les réglages du capteur peuvent ainsi être directement contrôlés, adaptés et optimisés. Le boîtier compact et l’alimentation par Ethernet garantissent une intégration en toute simplicité. Combinée à une précision allant jusqu’à 5 microns, la série OX ouvre de nouvelles possibilités pour des solutions précises et sûres en termes de process.

Il en résulte pour les tâches de contrôle un grand nombre d’avantages par rapport aux solutions alternatives :

  • Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX sont faciles et rapides à intégrer. 
  • La boîte à outils de fonctions permet le traitement complet des données de profil directement dans le capteur. 
  • L’éclairage, un aspect critique pour les approches basées sur caméra, n’est pas nécessaire lors de l’intégration d’un capteur de profil. La ligne laser du capteur OX assure des performances solides sans éclairage externe. 
  • Un traitement ultérieur des données dans la commande n’est pas nécessaire.


Conclusion

Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX peuvent être utilisés partout où des contrôles OK/NOK sont possibles à partir de l’évaluation d’une forme ou de caractéristiques qui relèvent d’informations de hauteur. Cette nouvelle classe de capteurs permet des solutions efficaces en termes de coûts pour le contrôle de forme, de précision dimensionnelle, de présence et de cotes, par exemple :

  • Précision dimensionnelle de rainure et/ou de languette sur des dalles de sol 
  • Operculage sûr des récipients contenant des produits alimentaires 
  • Contrôle de présence simplifié dans l’automatisation de laboratoire
Baumer OX series
Image 1 : Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX de Baumer peuvent être utilisés partout où des contrôles OK/NOK qui s’appuient sur l’évaluation d’une forme ou de caractéristiques relevant d’informations de hauteur sont possibles. La nouvelle classe de capteurs permet des solutions efficaces en termes de coûts pour le contrôle de forme, de précision dimensionnelle, de présence et de cotes. Image : Baumer
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
Image 2 : Les capteurs de profil intelligents de Baumer peuvent effectuer un contrôle efficace de précision dimensionnelle sur des rainures et/ou des languettes de dalles de sol. Image : Baumer
OX
Image 3 : Les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX de Baumer possèdent un boîtier compact et sont faciles à utiliser grâce à leur interface Web intégrée. Image : Baumer

Télécharger presse

Contact presse
Au sommet