Saviez-vous que le crocodile est parfois familièrement désigné « le lézard cuirassé »? En cause, sa cuirasse d’écailles qui couvre tout son torse, sa queue et ses extrémités, formée de plaques cutanées osseuses. Cette carapace rugueuse enveloppe non seulement tout le corps du crocodile mais lui sert aussi de protection particulièrement robuste en milieu agressif.
De nombreux produits Baumer offrent aussi une robustesse exceptionnelle et une résistance supérieure à long terme aux conditions ambiantes difficiles et aux sollicitations. Ceci vaut en particulier (mais pas seulement) pour l’étanchéité, la tenue aux températures extrêmes, la résistance mécanique et les exigences d’hygiène.
L’animal le plus assidu est sans doute l’abeille, qui passe sans relâche d’une fleur à l’autre. Les deux antennes de l’abeille mellifère sont dotées d’environ 60 000 récepteurs olfactifs qui lui permettent non seulement d’identifier une odeur mais aussi de déterminer d’où elle vient. Son mode de vie particulier lui permet, contrairement à la guêpe ou au bourdon, d’hiverner dans la ruche avec l’ensemble de l’essaim.
Nos produits sont eux aussi connus pour leur fiabilité. Même pour les mesurages effectués dans des conditions difficiles, ils fournissent des mesures, signaux de commutation et résultats reproductibles et répétables. Le matériau de la cible ou les conditions ambiantes comme la lumière ou la température ont moins d’impact sur le résultat de mesure.
Saviez-vous que la langue du caméléon exerce une force de traction d’environ 0,4 newtons et qu’elle peut atteindre 1,5 fois la longueur de son corps ? La projection de la langue dure à peine un dixième de seconde. Malgré cette vitesse, le caméléon agit de façon extrêmement précise, ne laissant quasiment aucune chance à sa proie de prendre la fuite.
La précision de nos produits est elle aussi exceptionnelle. Nous possédons une expertise très poussée en physique des capteurs, maîtrisons le traitement et la mise en forme des signaux émis par les capteurs, proposons des caméras pour les opérations d’inspection requérant une grande précision, optimisons nos capteurs en fonction de l’application ciblée et offrons une qualité irréprochable et constante garantissant des mesures extrêmement précises.
Le colibri est le seul animal capable de voler sur place ou même en arrière. C’est aussi le plus petit et le plus léger des oiseaux. Malgré sa taille, il n’existe pas de vertébré plus rapide que lui. On peut dire que le colibri excelle en vol. Saviez-vous qu’il peut atteindre 98 km/h en piqué pendant sa parade nuptiale ? C’est l’équivalent de 385 fois la longueur de son corps par seconde, contre 200 pour le faucon pèlerin.
Nos capteurs n’ont rien à envier au colibri. Ils offrent eux aussi des performances élevées et des dimensions compactes. Nous maîtrisons ainsi l’intégration de fonctionnalités performantes dans un espace très réduit pour offrir une excellente densité qui permet de loger les capteurs de façon optimale dans des solutions très compactes.
Les pieuvres ont une sensibilité et une intelligence hors normes. Elles possèdent huit bras, parfois dix, trois cœurs et un cerveau qui ne se situe pas seulement dans la tête mais s’étend jusqu’au bout des extrémités. Et ce cerveau fonctionne comme un véritable Internet. 500 millions de cellules nerveuses, dont deux tiers dans les extrémités, confèrent à ces animaux une agilité extraordinaire et une intelligence remarquable.
Nos capteurs aussi sont intelligents. Grâce à leur design associé à des informations et fonctionnalités utiles, ils sont plus faciles à intégrer, à installer et à monter dans un système. De plus, la configuration et le paramétrage de leur exploitation et de leur maintenance s’effectuent aisément.
Les bancs de poissons ne connaissent ni hiérarchie ni leader. Ces bancs s’auto-organisent – et font preuve, ce faisant, d’une intelligence qui dépasse de loin la capacité individuelle des animaux. En banc, les poissons trouvent plus vite de la nourriture, ou se défendent plus efficacement contre leurs prédateurs. La formation en banc est importante pour la cohésion du groupe et fonctionne comme un élastique invisible reliant les poissons.