Transparência de processo a qualquer momento – de qualquer lugar. A visualização estável do processo fornece informações em tempo real sobre o estado do processo. Cinco cores definidas fornecem informações sobre se o processo está funcionando conforme desejado, se o sensor está comutando ou se há uma falha. Além disso, a cor pode ser utilizada para indicar o suporte que está a ser medido. Graças ao LED 360°, essas informações podem ser vistas de qualquer lugar e, assim, possibilitar processos seguros. Com uma ligação elétrica em aço inoxidável, em combinação com a indicação visual de estado, o Baumer KingCrown é uma solução robusta e fiável. O conceito de estanqueidade proTect+ também garante a estanqueidade a longo prazo da tecnologia do sensor.

Processos transparentes

A coroa LED 360° com 5 cores definidas (com base no NE 107) permite a visualização a qualquer momento do status operacional do sistema a qualquer momento. No entanto, falhas também podem ser sinalizadas e localizadas diretamente. Portanto, é possível uma exibição clara do estado de comutação no local. Isso aumenta a segurança do processo e reduz os tempos de resposta em caso de falha. 

Graças ao Baumer KingCrown, a visualização do processo é imediatamente visível em qualquer posição de montagem, sem ângulos mortos. Além disso, as cores fortes são facilmente reconhecíveis em qualquer ambiente de produção, mesmo à luz do dia.
Exemplo de aplicação

Confiável em ambientes de produção exigentes

Em condições de produção com alta umidade, mudanças de temperatura ou respingos de água, os sensores precisam ser hermeticamente fechados e robustos para evitar falhas. O KingCrown concebido conforme proTect+ é a solução certa para este desafio. A caixa do sensor em aço inoxidável com coroa LED para indicação visual do estado protege o sistema eletrónico das influências ambientais, assim reduzindo os tempos de paragem e as falhas. Enquanto os sensores em outros ensaios de estanqueidade só são testados quanto à sua estanqueidade à água quando novos, a série de ensaios proTect+ primeiro simula os efeitos do envelhecimento dos sensores. Somente então os sensores são submetidos a ensaios de estanqueidade de acordo com as diretrizes do tipo de proteção IP, a fim de garantir o mais alto nível de estanqueidade. O sensor também impressiona durante a produção e instalação com sua extraordinária resistência a impacto e quebra. Isso significa que um sensor de processo Baumer com o KingCrown também pode ser usado em ambientes de produção exigentes.
​​​​​​​
Mais informações sobre o conceito de estanqueidade proTect+

Série de ensaio proTect+

Para garantir a estanqueidade absoluta, os sensores são submetidos a ensaios de estresse abrangentes. Os seguintes processos de ensaio são realizados em vários sensores


Portfólio de produtos

Novidade: interruptor de nível limite CleverLevel PL20 com KingCrown

Downloads

Para o topo