Détecteurs magnétiques

The magnetoresistive element is made of a specialized material which will only respond to magnetic fields, such as generated by a permanent magnet, by outputting a digital signal. Capable of detecting even very weak magnetic fields, the material is about ten times more sensitive than a Hall element and thus allows for substantially extended sensing distances. Magnetoresistive proximity switches are omnipolar and therefore capable of detecting both north and southpole of the permanent magnet.


Détecteurs magnétiques pour vérins

Autour du piston du vérin, un aimant permanent est intégré sous la forme d’une bague produisant un champ magnétique. Ce champ traverse tous les métaux non ferromagnétiques. Le détecteur pour vérin commute dès qu’il détecte le champ magnétique. Pour le montage, le détecteur est inséré dans la rainure pratiquée à la surface du vérin et fixé. Au moyen des dispositifs de fixation par bride ou par pince livrées comme accessoires, les détecteurs pour vérins peuvent être fixés sur tous les vérins courants.


Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet