Avec le nouveau bureau à Santiago de Querétaro, Baumer est présent dans 19 pays à travers le monde, avec 39 centres de développement, sites de production et unités de vente. L'équipe de Baumer Mexico est son directeur général Igor Pinto.
Baumer remporte l'AutomationsBest Award avec le nouveau détecteur à ultrasons NexSonic UF200. Avec NexSonic, le spécialiste des capteurs Baumer a mis au point une technologie à ultrasons nettement meilleure.
Compacts, performants et très faciles à utiliser : Les nouveaux capteurs de process Baumer de la Série 50 offrent aux clients des avantages uniques dans leur catégorie. Comme les utilisateurs en ont l'habitude chez Baumer, la nouvelle série 50 est synonyme d'utilisation simple et uniforme, afin de permettre une mise en service et une manipulation rapides de ces capteurs performants.
The user-friendly all-in-one concept of the new IX cameras from Baumer is already attracting particular attention shortly after its market launch. The compact camera cube, which combines autofocus, optics and lighting in a robust housing, has now been awarded first place in the inspect award.
Intelligent manufacturing starts with the sensor. At SPS 2024, Baumer will demonstrate how their latest sensors enable innovative solutions in factory automation. The focus will be on the versatile ultrasonic sensors with the unique NexSonic technology and the ground-breaking new encoder models.
Baumer élargit sa large gamme de vision industrielle avec des caméras SWIR performantes. Grâce aux nouvelles caméras CX.SWIR.XC de Baumer, on atteint un niveau de précision inégalé jusqu'à présent pour les inspections dans le spectre infrarouge.