Os sensores da Baumer oferecem as melhores e mais confiáveis funções. Graças à tecnologia IO-Link, as funções integradas diretamente no sensor podem ser facilmente parametrizadas. O sensor estará rapidamente pronto para o uso e configurado de forma otimizada para a respectiva aplicação. O IO-Link também permite transmitir uma ampla gama de informações adicionais para instalações mais eficazes diretamente do sensor para o controle das operações. Sua porta de entrada para um mundo digital.
O que é IO-Link?
Um protocolo/interface de comunicação digital independente do fabricante
O IO-Link permite a troca bidirecional de dados de processo (valores medidos e informações de status), parâmetros para configuração do sensor, dados de eventos e de diagnóstico para feedback de falhas ou informações adicionais
A conexão IO-Link acontece sempre entre um IO-Link Master e um dispositivo IO-Link (atuador e sensor)
O cabeamento M8/12 padrão não blindado ainda pode ser usado com o IO-Link
O IO-Link Master é o gateway para a conexão aberta à todos os Fieldbus e vários protocolos de TI (comunicação TI/OT)
IO-Link é um protocolo padrão industrial aberto
IO-Link na prática
Vantagens do IO-Link
Montagem fácil e substituição rápida do sensor
Dados de diagnóstico para monitoramento de condições e processos otimizados
Transmissão sem perdas dos valores medidos graças à comunicação digital
Mais informações de controle dos sensores para instalações e máquinas
Parametrização exata das funções do sensor
Projeto eficiente com ferramentas de sensor baseadas em computação
Funcionalidades do IO-Link
A conexão IO-Link consiste em um IO-Link Master e um dispositivo IO-Link.
O IO-Link Master serve como um gateway e transmite a comunicação IO-Link em todos os protocolos comuns de Ethernet Industrial (OT) e TI correspondentes.
As comunicações cíclicas do IO-Link (dados de processo) são os valores medidos e as informações de status são usadas para controlar e programar as máquinas. A maioria deles é transferida via Fieldbus do PLC.
A comunicação cíclica consiste nos parâmetros para a configuração do dispositivo ou informações para diagnóstico. Esses servem para otimizar os processos e propiciar a comunicação com os sistemas de TI.
Tempo de ciclo
µs
Transmissão cíclica dos dados do processo
Comprimento do cabo
m
Entre o IO-Link Master e o dispositivo
Saiba maisMembros da comunidade IO-Link
Saiba mais
Mio
Dispositivos vendidos e em uso no campo
Compatibilidade com versões anteriores
Como explicado na seção O que é IO-Link, o IO-Link Master também pode ler os sinais de comutação de entrada e saída. Todos os dispositivos IO-Link também podem ser usados como dispositivos de comutação por padrão. Desta forma, a compatibilidade com as versões anteriores é atingida.
Todos os dispositivos IO-Link também podem ser usados como dispositivos de comutação no modo SIO (Standard Input Output Entrada padrão de saída) como padrão. Isto torna possível a conexão aos sistemas de E/S convencionais.
Todo o IO-Link Master também pode ser usado como entradas e saídas para sinais de comutação (modo SIO) como padrão. Isso torna possível operar dispositivos convencionais sem uma interface IO-Link em um IO-Link Master.
IO-Link Canal Duplo
A designação "IO-Link Dual Channel" (IO-Link Canal Duplo) foi cunhada pela Baumer e identifica sensores que têm comutação adicional ou saídas analógicas em paralelo com a comunicação IO-Link. Graças ao IO-Link Duplo Canal, é possível operar processos muito rápidos ou interfaces analógicas existentes e, ao mesmo tempo, usar as vantagens da tecnologia IO-Link (por exemplo, parametrização, monitoramento de condições, etc.).
A Comunidade IO-Link é uma associação com mais de 400 membros em todo o mundo. Ela define o padrão IO-Link e o seu contínuo desenvolvimento. As últimas versões incluem o IO-Link Wireless e IO-Link Safety. Baumer é um membro ativo não apenas da comunidade, mas também do Comitê de Direção.
Todos os dispositivos IO-Link são marcados com o logotipo mostrado à esquerda para que seja reconhecimento facilmente pelo usuário.
A comunidade IO-Link também gerencia o IODD Finder. O IODD (Input Output Device Description Descrição do Dispositivo de Entrada e Saída) é um arquivo que descreve os dispositivos IO-Link. Com este arquivo, ferramentas baseadas em computadores, como o Conjunto de Sensores Baumer, podem interpretar e exibir os dados do IO-Link independentemente do fabricante. Isto ajuda os usuários a compreenderem rapidamente e configurarem de forma fácil os dispositivos IO-Link.