Introdução

Parte do Baumer GAPI SDK é o chamado runtime, que é necessário para programar uma aplicação específica do cliente e tem todos os componentes necessários para integrar câmeras Baumer num sistema e controlá-las via C++ e C#.

O Baumer GAPI é normalmente instalado num computador de desenvolvimento via Windows® Installer ou gestão de pacotes do Linux®.

Para tal:

Nota

Para a implantação de uma aplicação Baumer GAPI Vision, não é necessário instalar o Baumer GAPI por via instalador/gestão de pacotes. Pode efetuar a instalação com as etapas necessárias, manualmente ou automaticamente, como parte de um processo de configuração ou implantação com a sua aplicação Vision.


Implementação de uma aplicação Baumer GAPI Vision

Criar uma versão para uma aplicação

O Guia do Programador Baumer GAPI descreve a criação de uma aplicação nos sistemas operativos Windows® ou Linux®. Aqui também encontrará informações sobre os cabeçalhos e bibliotecas que devem ser integrados e os que devem ser copiados para o sistema de destino com uma versão compilada.

 

Nota

Se não for utilizada nenhuma câmera USB, o produtor USB (mso-font-kerning:10.0pt;mso-ansi-language:DE-CH;mso-fareast-language:DE; mso-bidi-language:AR-SA" lang="DE-CH">bsysusb.xml) e o ficheiro de configuração (mso-font-kerning:10.0pt;mso-ansi-language:DE-CH;mso-fareast-language:DE; mso-bidi-language:AR-SA" lang="DE-CH">bsysusb.xml) podem ser dispensados.

Se não for utilizada nenhuma câmera GigE, o produtor GigE (mso-font-kerning:10.0pt;mso-ansi-language:DE-CH;mso-fareast-language:DE; mso-bidi-language:AR-SA" lang="DE-CH">bgapi2_gige.cti) e o ficheiro de configuração (bsysgige.xml) podem ser dispensados.

Instale os controladores necessários

Nos sistemas Linux® não é necessário instalar controladores, pois é utilizado o controlador USB padrão (libusb).

Para o funcionamento de câmeras USB da Baumer USB em sistemas Windows® é necessário instalar o controlador USB fornecido. Encontra os controladores no diretório /driver/ no Windows® 7 e 10, tanto x64 como x86.


Para a combinação de câmeras Baumer GigE e sistemas Windows®, a Baumer disponibiliza adicionalmente um controlador de filtros GigE. O controlador de filtros ajuda a processar com eficiência o fluxo de dados das câmeras GigE e, assim, reduzir a carga do sistema. O controlador dos filtros é opcional e está guardado no diretório /driver/ para Windows® 7 e 10, x64 e x86.
 

A instalação do controlador também pode ser realizada no «modo silencioso» e, portanto, pode ser integrada em configurações próprias ou rotinas de implementação. Para saber mais sobre os possíveis parâmetros de linhas de comando, pode iniciar o respetivo instalador com o botão bdriver_usb64.msi /? ou bdrivermanager.exe /?.

Nota

Sistemas Windows® 7 sem Service Pack 1

Infelizmente, devido aos requisitos de segurança do Windows® 10, já não é possível instalar o Baumer GAPI, bem como o Baumer USB e controladores de filtro num Windows® 7 sem patch. No entanto, com restrições, ainda é possível executar em tal sistema uma aplicação que usa o Baumer GAPI. Para tal precisa de um sistema de desenvolvimento no qual o Baumer GAPI possa ser instalado (pelo menos Windows® 7 com Service Pack 1.). A partir de uma aplicação aí criada, pode criar uma versão tal como descrito acima e copiá-la diretamente para o sistema.

Limitações:


Suporte

Em caso de dúvidas, contacte o nosso Technical & Application Support Center.

Telefone: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

Para o topo