Os sensores de temperatura da ampla linha de produtos da Baumer cumprem todos os requisitos industriais e são compatíveis com ligações de processo de normas internacionais. Graças ao sistema modular, encontrará sempre o produto certo para a sua aplicação – com facilidade e flexibilidade máxima.


Tecnologia

Termómetro de resistência

Com termómetros de resistência, a medição é baseada na variação da resistência de metais nobres sob a influência da temperatura. Uma vez que cada metal tem uma curva característica de resistência específica e nos metais nobres, como a platina, dU e dR comportam-se aproximadamente proporcionalmente (linearmente), a alteração na resistência dR pode ser deduzida da alteração na tensão dU através do fornecimento de uma corrente de medição constante. Como regra, a corrente de medição é selecionada para ser a mais baixa possível, a fim de minimizar o autoaquecimento do termómetro de resistência.

Termopar

Os termopares comportam-se de acordo com o efeito Seebeck, que afirma que ocorre uma mudança de carga num fio se houver uma diferença de temperatura ao longo do seu percurso. O tamanho da mudança de carga depende do material e das suas propriedades elétricas. Se dois fios feitos de materiais diferentes forem ligados condutivamente num lado e aí expostos a uma diferença de temperatura, é aplicada uma tensão nas extremidades abertas. Esta tensão depende da diferença de temperatura e das propriedades elétricas dos dois materiais, uma vez que estas e as suas características são conhecidas, a temperatura pode ser medida através da tensão.

Os sensores de temperatura de resistência são classificados de acordo com a DIN EN 60751

As duas primeiras letras indicam o metal nobre utilizado. O número a seguir descreve a resistência elétrica em ohms a 0 °C.

As classes definidas na DIN EN 60751 definem o desvio admissível e o intervalo de medição em que estes desvios devem ser observados.

Ligações do processo do sistema BCID

Os sensores de Baumer são adequados para praticamente qualquer ligação de processo. Graças aos nossos mais de 40 tipos de ligação, não precisa mudar nada no design do seu sistema. O Baumer Connection Identifier (BCID) oferece um sistema confortável e seguro para identificar o adaptador de processo certo para integrar o seu sensor Baumer na respetiva aplicação.


Classes de exatidão Pt100 (de acordo com DIN/EN/IEC 60751)


Transmissão de sinal Pt100


Transdutor de temperatura FlexTop

A Baumer oferece uma ampla gama de transdutores de temperatura que convertem um sinal RTD ou T/C em comunicação analógica ou digital (HART). 

Elementos do sensor de temperatura

RTD: abreviatura de «Resistance Temperature Detector», uma resistência variável com temperatura. Além dos tipos Pt100 e Pt1000 comuns com base em platina, com o FlexTop podem ser configurados outros com base em cobre ou níquel.

Pt100: RTD de uma fina camada de platina com 100 ohms a 0 °C (32 °F). A curva característica e as classes de exatidão são definidas na norma DIN/EN/IEC 60751, em que a variação da resistência é amplamente linear com 0,38%/K. Com o FlexTop, podem ser configuradas estas e outras curvas características (através do valor a).

Pt1000: RTD análogo ao Pt100, mas com 1000 ohms a 0 °C (32 °F) e, portanto, dez vezes a variação absoluta da resistência. Em comparação com o Pt100, isso resulta no mesmo desvio com a tecnologia de 2 fios apenas com 10 vezes o comprimento da linha. Por outro lado, deve-se prestar mais atenção às falhas de isolamento, por exemplo, devido à penetração de humidade. O Pt100 pode ser mais robusto neste aspeto.

Termopar (T/C): dois fios de diferentes materiais metálicos são ligados um ao outro. A “tensão térmica” é medida nas extremidades abertas (efeito Seebeck), que, dependendo da combinação do material e da temperatura, está na área dos milivolts. Os elementos sensores puramente metálicos permitem a medição de temperaturas muito altas, até mais de 1800 °C (3300 °F). Se o termopar for alongado, deve-se usar uma «linha de compensação» com o mesmo material, caso contrário, a compensação do ponto frio será falsificada. Regra geral, o termopar (pequeno sinal de tensão e medição de temperatura no ponto frio) requer mais esforço do que os elementos de resistência.


Tabela de conversão


Isto também pode lhe interessar

Para o topo