Barreiras de luz unidirecionais

Características e vantagens

Devido à disposição separada, podem ser alcançados grandes alcances com grandes reservas de sinal em comparação com sistemas de reflexão equivalentes. As barreiras de luz unidirecionais são, portanto, mais adequadas para serem utilizadas ​​em condições ambientais desfavoráveis, por exemplo, com sujidade, poeira e humidade.

Montagem e instruções de configuração

O transmissor e o recetor devem estar alinhados um com o outro. Quanto mais estreito for o ângulo de emissão e receção, maior deve ser a precisão com que isso deve ser feito.


Barreira de luz refletora

O transmissor e o recetor estão colocados na mesma caixa. A luz infravermelha, vermelha ou laser emitida é refletida de volta para o recetor por um refletor triplo ou uma película refletora. Se o objeto interromper o feixe de luz (o sensor não recebe luz), a saída muda de estado.

Características e vantagens
Montagem e instruções de configuração

Há um diagrama de reserva de função separado para cada sensor. Visto que a segurança operacional é significativamente influenciada pelas condições ambientais, deve-se garantir que a barreira de luz funcione com a maior reserva de sinal possível.


Barreira de luz sem refletor

SmartReflect

No caso das barreiras de luz com o princípio SmartReflect, o feixe de luz fechado – em contraste com uma barreira de luz refletora ou unidirecional – está situado entre o sensor e, por exemplo, uma peça da máquina. Um objeto interrompe o feixe de luz e aciona a comutação do sensor. O único requisito é que haja um fundo, por exemplo, uma peça qualquer da máquina situada na área de deteção do sensor, que fecha o feixe de luz.

Características e vantagens

Segurança máxima

Redução dos custos operativos

Montagem e instruções de configuração

A barreira de luz SmartReflect deve ser alinhada com uma peça da máquina dentro da área de deteção. Esta peça da máquina é a seguir aprendida através da programação.


Sensor fotoelétrico de reflexão difusa com supressão de fundo

Sensores fotoelétricos de reflexão difusa com supressão de fundo através do princípio de triangulação avaliam não só a intensidade da luz refletida pelo objeto a ser detetado, como também registam a distância entre o objeto e o sensor. Objetos que têm o tamanho mínimo do feixe de luz e que estão dentro da área de deteção ajustável podem ser detetados independentemente da sua cor e superfície. O sensor fotoelétrico de reflexão difusa com supressão de fundo e fonte de luz laser foi desenvolvido especialmente para aplicações que requerem um posicionamento muito preciso. Graças ao feixe bem agrupado, até mesmo objetos muito pequenos, como as pernas de uma resistência ou fios, podem ser claramente detetados ou contados.

Características e vantagens
Montagem e instruções de configuração

O sensor fotoelétrico difuso deve estar alinhado com o objeto. O alcance da deteção deve ser definido como uma distância entre o objeto a ser detetado e o fundo. O fundo deve ter pelo menos a distância da redução de alcance de deteção do sensor para o preto atrás do alcance de deteção definido.


Sensor fotoelétrico de reflexão difusa com diferenciação de intensidade

No caso de sensores fotoelétricos de reflexão difusa com diferenciação de intensidade, o transmissor e o recetor estão na mesma caixa. A luz infravermelha, vermelha ou laser emitida é refletida de volta pelo objeto a ser detetado diretamente para o sensor. 

A luz que atinge o objeto a ser detetado é, na sua maior parte, refletida de maneira difusa em todas as direções. Uma parte muito pequena desta luz refletida é vista pelo recetor. Se o objeto a ser detetado for refletido suficientemente bem, a luz recebida acionará a comutação do sensor. Como o sensor trabalha com a autorreflexão do material, as propriedades da superfície, a cor e o brilho do objeto têm uma grande influência na distância de comutação.

Características e vantagens
Montagem e instruções de configuração

No caso de sensores fotoelétricos de reflexão difusa baseados no princípio de diferenciação da intensidade, o sinal relativo recebido é indicado. Este representa o nível de sinal recebido para um objeto branco em função da distância.


Deteção transparente sem refletor

A deteção transparente sem refletor é baseada no princípio da barreira de luz refletora. O transmissor e o recetor estão colocados na mesma caixa. A luz infravermelha, vermelha ou laser emitida é refletida de volta para o recetor por um refletor triplo ou uma película refletora. Se o objeto interromper o feixe de luz (o sensor não recebe luz), a saída muda de estado.

O filtro de polarização impede que o sensor detete objetos que refletem de forma semelhante ou melhor do que o refletor. Barreiras de luz de reflexão difusa especiais podem ser utilizadas ​​para detetar objetos transparentes.

Características e vantagens
Montagem e instruções de configuração

O sensor fotoelétrico difuso deve estar alinhado com o objeto. O alcance da deteção deve ser definido como uma distância entre o objeto a ser detetado e o fundo. O fundo deve ter pelo menos a distância da redução de alcance de deteção do sensor para o preto atrás do alcance de deteção definido.


Também pode ser do seu interesse:

Montagem e instruções de configuração

O transmissor e o recetor devem estar alinhados um com o outro. Quanto mais estreito for o ângulo de emissão e receção, maior deve ser a precisão com que isso deve ser feito.

Para o topo