8/mai/2024

Relatório técnico: Como os sensores inteligentes de perfil 2D facilitam a inspeção
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
The smart Baumer profile sensors efficiently check the dimensional accuracy of the tongue-and-groove joints at floor planks.

Controle da qualidade econômico com a série OX da Baumer

Soluções de câmeras ou multi-sensores são frequentemente utilizadas para controles da qualidade. É bom saber: os sensores de perfil 2D inteligentes são uma alternativa particularmente econômica em determinados casos.

Para os controles de qualidade na linha, os especialistas em automação gostam de recorrer, entre outros, a sistemas de câmeras. Os sensores de perfil 2D inteligentes são menos conhecidos, mas muito eficientes para tarefas de inspeção. Este relatório técnico mostra áreas de aplicação em que os sensores de perfil são uma solução que permite poupar tempo e dinheiro.

Se um sensor de perfil 2D inteligente é adequado para tarefas de inspeção depende de um único critério: o objeto a inspecionar deve ter uma característica relevante que possa ser detectada através do perfil de altura. Se este for o caso ou se a informação sobre a distância também for relevante, um sensor de perfil inteligente, como a série OX da Baumer, é uma alternativa muito boa, possivelmente melhor e mais econômica do que os sistemas de câmeras, por exemplo. Os exemplos incluem bordas, lacunas, diâmetros e posições de cabos ou tubos, ou até mesmo formas aleatórias que podem ser usadas para inspeção de qualidade. Exemplos típicos de aplicação são: verificação da presença, integridade, forma ou precisão dimensional. 

Sensores de perfil aumentam a velocidade

A utilização de um sensor de perfil 2D inteligente para inspeções de qualidade oferece particularmente duas vantagens:

  1. Velocidades elevadas dos objetos, aceleração dos tempos de ciclo: os tempos de ciclo desempenham um papel decisivo na produtividade. É aqui que a série OX pode ajudar a acelerar consideravelmente os processos, uma vez que distingue peças OK/NOK a uma velocidade de até 800 Hz, significativamente mais rápida do que os sistemas de câmeras. 
  2. Independência do contraste: situações em que é difícil obter uma boa taxa de contraste representam um desafio para soluções baseadas em câmeras. Se a inspeção por meio de informações de altura for possível aqui, um sensor de perfil inteligente da série OX funciona com uma estabilidade de processo significativamente maior.

Em suma: tal como os engenheiros utilizam atualmente um sensor de visão para reconhecer critérios de qualidade em uma imagem de câmera, é possível utilizar a nova classe de sensores da série OX para realizar tarefas de inspeção com base em formas, bordas, lacunas, círculos, distâncias, etc. A série OX é particularmente adequada para este fim se as informações necessárias não puderem ser extraídas de uma imagem de escala de cinzentos ou não puderem ser extraídas facilmente.

Prontos para uso mais rápido

Os sensores de perfil inteligentes da Baumer são caracterizados pela sua facilidade de operação através da interface Web integrada. Até sete ferramentas de medição podem ser configuradas livremente com suporte gráfico. Uma outra vantagem é a visualização ao vivo das tarefas de medição na interface Web. As configurações no sensor podem ser verificadas, adaptadas e otimizadas diretamente. O invólucro compacto e o Power over Ethernet (PoE) permitem uma integração fácil. Combinada com uma precisão de até 5 micrômetros, a série OX habilita novas possibilidades para soluções confiáveis e precisas.

Isto resulta em uma variedade de vantagens para as tarefas de inspeção em comparação com soluções alternativas:

  • Os sensores de perfil 2D inteligentes da série OX são rápidos e fáceis de integrar. 
  • A caixa de ferramentas de funções permite o processamento completo dos dados de perfil diretamente no sensor. 
  • A iluminação, um aspecto crítico para abordagens baseadas em câmeras, não é necessária no caso de integração de um sensor de perfil. A linha de laser do OX garante um desempenho robusto sem iluminação externa. 
  • Não é necessário o processamento posterior dos dados no controlador.

Conclusão

Os sensores de perfil 2D inteligentes da série OX podem ser usados em todos os locais onde é possível efetuar inspeções OK/NOK por meio da avaliação de uma forma ou de características por meio de informações sobre a altura. Esta nova classe de sensores estabelece soluções rentáveis para o controle da forma e da precisão dimensional, para verificações de presença e verificações de dimensão, por exemplo: 

  • Precisão dimensional de lingueta e/ou ranhura para placas de piso 
  • Fechamento seguro dos recipientes de alimentos 
  • Detecção de presença simplificada na automação para laboratórios
Baumer OX series
Imagem 1: os sensores de perfil 2D inteligentes da série OX da Baumer podem ser usados onde é possível efetuar inspeções OK/NOK, por meio da avaliação de uma forma ou de características por meio de informações sobre a altura. A nova classe de sensores estabelece soluções rentáveis para o controle da forma e da precisão dimensional, para verificações de presença e verificações de dimensão. Imagem: Baumer
How smart 2D profile sensors ease inspection tasks
Imagem 2: os sensores de perfil inteligentes da Baumer podem proceder a uma verificação eficaz da precisão dimensional da lingueta e/ou ranhura em painéis de pavimento. Imagem: Baumer
OX
Imagem 3: Os sensores de perfil 2D inteligentes da série OX combinam um invólucro compacto com facilidade de operação – graças à interface Web integrada.Imagem: Baumer

Transferência para a imprensa

Contacto para a imprensa
Para o topo