2/out/2024
Uma câmera GigE Vision compacta que está pronta a ser utilizada em apenas alguns passos: com a nova série IX, a Baumer prova que o comissionamento e a utilização de câmeras GigE Vision podem ser extremamente simples. Graças ao conceito all-in-one, os usuários não têm de se preocupar com a ligação de componentes externos ou caixas de proteção. Podem simplesmente pegar na nova e prática câmera Baumer, que combina todos os componentes para a aquisição de imagem num invólucro robusto: as câmeras da nova série IX da Baumer têm autofoco, sistema óptico e iluminação já integrados e estabelecem padrões como câmeras GigE Vision all-in-one prontas para uso em aplicações de automação industrial.
A Baumer é conhecida como um parceiro fiável que torna o processamento de imagens industriais mais simples, mais económico e mais fácil de utilizar. A série IX com design all-in-one é o exemplo mais recente. Para uma aquisição de imagem completa com câmeras GigE baseadas em PC, são necessários componentes adicionais como o sistema óptico, o controlador flash e a iluminação, para além da câmera. Se for necessário cumprir uma classe de proteção ou evitar movimentos indesejados, deve ser adquirida ou concebida uma caixa adicional. A série IX supera graciosamente todos estes obstáculos no caminho para um rápido comissionamento. O conceito all-in-one caracteriza-se por estas vantagens:
o Ultracompacta: a IX da Baumer é uma câmera altamente integrada com autofoco e iluminação segmentável. Isto permite uma rápida integração, elimina componentes adicionais e reduz a necessidade de cabeamento.
o Conformidade com o padrão: a interface GigE Vision permitindo uma integração perfeita com a infraestrutura e o software.
o Segurança do processo: o invólucro industrial IP67 protege contra água, poeira e ajuste não autorizado da câmera. Juntamente com o filtro polarizador acoplável contra reflexos de imagem, isto suporta um alto nível de segurança do processo.
o Registrado: todas as alterações nas configurações de aquisição de imagens podem ser verificadas usando o software de PC, permitindo a garantia de qualidade e o monitoramento do processo.
Com as câmeras all-in-one GigE Vision da série IX, a Baumer está a expandir o seu portfólio de visão artificial com outra solução de fácil utilização. As novas câmeras IX permitem que os utilizadores integrem a aquisição de imagem de uma forma rápida, robusta e compacta.
Mais informações: www.baumer.com/IX-cameras
Baumer na Vision: Pavilhão 8, Stand 8D40
All in one housing: Baumer launches compact GigE Vision camera
Image