Formação técnica

As câmeras industriais são concebidas para operação fiável 24 horas por dia, 7 dias por semana e devem fornecer qualidade de imagem estável para resultados reproduzíveis. Para isso, certifique-se de que a câmera sempre seja operada no seu intervalo de temperatura operacional permitido. Se isso não for garantido, a qualidade da imagem deteriora-se à medida que a temperatura da câmera aumenta e, se houver dissipação de calor insuficiente, pode até causar danos permanentes na câmera. Para evitar isso, as câmeras têm uma desativação de emergência em função da temperatura.

Para alertar sobre um aumento da temperatura e, se necessário, ser capaz de reagir de acordo, está disponível um limite de temperatura ajustável que, quando é atingido, envia um evento para a aplicação. Se a temperatura continuar a subir e atingir um valor máximo dependente da câmera, ocorre a desativação de emergência da câmera.


Configurações

1.     Com a funcionalidade DeviceTemperatureStatusTransitionSelector (Category: Device Control), selecione o limite, com o qual a temperatura deve ser definida:

Limite

Descrição

NormalToHigh

Temperatura livremente programável que pode ser usada como um aviso.

HighToExeeded

Temperatura fixa dependente da câmera que, quando excedida, desliga a câmera.

ExeededToNormal

Temperatura livremente programável com a qual a câmera pode ser reativada sem erros.

 

2.     Com a funcionalidade DeviceTemperatureStatusTransition, especifique a temperatura para o limite selecionado.

VT_Temperature_Events.png
Perfil de temperatura com limites e eventos gerados

Procedimento

1.     A câmera captura imagens e aquece durante a operação. O valor definido de NormalToHigh é alcançado. A funcionalidade DeviceTemperatureStatus muda e é gerado o evento DeviceTemperatureStatusChanged

2.     Se a câmera continuar a aquecer e atingir o valor fixo de HighToExceeded, a funcionalidade DeviceTemperatureStatus muda e é gerado o evento DeviceTemperatureStatusChanged. A captura de imagens é interrompida e o LED da câmera fica vermelho. 

3.     Deve deixar a câmera arrefecer para a utilização posterior. O arrefecimento suficiente é reconhecido quando é gerado o evento DeviceTemperatureStatusChanged
(Device Temperature < ExceededToNormal).

4.     Interrompa agora a alimentação elétrica da câmera ou reinicie o dispositivo (Category: DeviceControl /DeviceReset).

Nota

Pode evitar um encerramento de emergência instalando uma câmera correspondente. Como existem inúmeras opções de instalação, a Baumer não recomenda um método específico para a correta dissipação de calor, mas sugere o seguinte:


Tópicos relacionados


Suporte

Em caso de dúvidas, contacte o nosso Technical & Application Support Center.

Tel.: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

Para o topo