Formação técnica

Em aplicações de processamento de imagem, uma qualidade de imagem reproduzível e elevada repetibilidade são particularmente cruciais para o sucesso. É por isso que a Baumer concebe câmeras industriais digitais e sensores Vision para uma operação estável e fiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A obtenção da qualidade especificada, a reprodutibilidade dos resultados e, assim, o perfeito funcionamento do sistema estão associados a uma ampla variedade de condições. Da variedade de parâmetros operacionais que são registados na documentação técnica de um dispositivo de inspeção destaca-se, contudo, uma coisa: o intervalo de temperatura de operação.

Ao contrário do esperado, este parâmetro não se refere à temperatura da sala em que o sistema e o operador da máquina trabalham, mas sim a um ponto de medição na caixa da câmera. Porquê?


Informações de temperatura na documentação técnica

Temperatura de armazenamento

Ao armazenar – não apenas dispositivos eletrónicos – pode-se presumir que a temperatura dentro do dispositivo corresponde à temperatura ambiente. Usando a especificação dos componentes individuais utilizados, é possível tirar conclusões sobre a temperatura ambiente máxima permitida.

Temperatura operacional

Ao operar um componente de processamento de imagem, no entanto, como acontece com qualquer dispositivo eletrónico, ele comporta-se de maneira diferente. Há um grande número de parâmetros e constelações dentro e ao redor do dispositivo que tornam extremamente difícil tirar conclusões da temperatura ambiente para a temperatura do componente (núcleo).

As variáveis ​​de influência interna incluem o consumo de energia, a ligação térmica e, na sua interação, a temperatura de núcleo dos componentes eletrónicos. O consumo de energia do sensor, FPGA, chipset de interface, etc. flutua dependendo do modo de operação e da carga, o que leva a diferentes temperaturas de núcleo destes componentes.

O cumprimento da carga térmica máxima nos componentes eletrónicos é de enorme importância para o funcionamento adequado. Portanto, são realizados inúmeros testes de temperatura durante o desenvolvimento, com a ajuda dos quais podem ser tiradas conclusões a partir da temperatura da caixa, isto é, a temperatura no ponto de medição definido, sobre a temperatura de núcleo dos componentes usados.

Gradientes de temperatura conhecidos (verde) e desconhecidos (vermelho)

O gradiente de temperatura entre o exterior e o interior da caixa com componentes termicamente críticos é conhecido – pelo menos no caso de o dispositivo ser operado sem qualquer ligação térmica ou medidas de mudança de temperatura, ou seja, nas piores condições.

Conforme já mencionado e mostrado na Figura 1, nenhuma conclusão pode ser tirada entre o exterior do dispositivo/temperatura no ponto de medição definido e a temperatura ambiente, nem entre a temperatura do componente (núcleo) e a temperatura ambiente.

Isso deve-se a um grande número de incógnitas em relação ao ambiente direto da câmera ou sensor Vision:

o    Qual é a capacidade térmica do sistema?

o    Há quanto tempo o sistema se estabilizou termicamente?

o    Qual é a geometria do suporte?

o    De que material o suporte é feito?


Arrefecimento de câmeras e sensores Vision

O calor gerado no dispositivo espalha-se para todos os lados. A condução de calor ocorre em superfícies que estão em contacto com outros componentes do sistema. Nas demais superfícies, o calor é dissipado da câmera através de radiação e convecção (ver ilustração).

Disseminação do calor resultante

Parte do calor gerado é absorvido pela lente e parte do calor é absorvido pela cablagem do dispositivo. No entanto, a maioria é descarregada no sistema por meio do suporte da câmera.


Ligação térmica

Nos testes de temperatura mencionados para determinar as temperaturas limite durante o desenvolvimento, os dispositivos são operados sem qualquer ligação térmica. Isto representa um cenário de “pior caso” absoluto e de forma alguma descreve a montagem ou operação na prática.

Instalação da câmera na prática (cablagem não mostrada)

A figura representa esquematicamente a montagem de uma câmera. A câmera (1) com o sistema ótico (4) é fixada com um suporte (2) na superfície metálica do sistema (3) .

Como a maior parte do calor gerado é dissipado pelo suporte do dispositivo, este representa o coração da ligação térmica.


Recomendações sobre o design do suporte

Seleção de material

Material com alta condutividade térmica é particularmente adequado para segurar uma câmera/um sensor Vision. Materiais com menor condutividade térmica bloqueiam a condução de calor e, portanto, o arrefecimento do dispositivo.

Nota

Escolha para o suporte um material com a maior condutividade térmica possível, como alumínio, cobre ou latão. Não utilize isoladores!

Seleção de material para suportes de câmera
Geometria

Além do material utilizado, a geometria do suporte também tem influência significativa na transferência de calor. Além da condutividade térmica, as superfícies de contacto entre a câmera e o suporte e entre o suporte e o sistema, bem como a espessura/comprimento/superfície de contacto do material do suporte, têm um efeito direto na resistência térmica e, portanto, no arrefecimento do dispositivo.

Espessura do material
Um suporte mais espesso (caminho de transmissão mais longo) afeta o arrefecimento

Ligação a superfícies que conduzem bem o calor

No design do suporte da câmera, certifique-se de que a espessura do material e, portanto, a distância entre a câmdra e o sistema seja a menor possível.

Sistemas e máquinas com superfícies isoladoras (por exemplo, plástico)

Nesta constelação, o suporte funciona como um acumulador de calor, que

Aqui recomenda-se utilizar dissipadores de calor adicionais e elementos de refrigeração ativos, como ventiladores.

Comprimento
Um suporte curto favorece o arrefecimento de máquinas com superfícies condutoras
Um suporte longo (distância de transmissão mais longa) afeta o arrefecimento

Ligação a superfícies que conduzem bem o calor

No design do suporte da câmera, certifique-se de que o comprimento do componente e, portanto, a distância entre a câmera e o sistema seja a menor possível.

Ligação a superfícies que conduzem mal o calor (por exemplo, plástico)

Nesta constelação, o suporte pode contribuir para um melhor arrefecimento,

Aqui recomenda-se também utilizar dissipadores de calor adicionais e elementos de refrigeração ativos, como ventiladores.
 

Superfície de suporte

No design do suporte da câmera, certifique-se de que haja superfícies de contacto suficientemente grandes entre a câmera, o suporte e o sistema. A câmera deve ficar assentar em toda a superfície de uma das 4 superfícies laterais.

Toda a superfície da câmera favorece o arrefecimento
Uma superfície de contacto muito pequena tem um efeito negativo no arrefecimento

Tópicos relacionados


Suporte

Em caso de dúvidas, contacte o nosso Technical & Application Support Center.

Tel.: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

Para o topo