Definição de medição de nível

Portfólio de produtos: sensores de nível de enchimento

Tecnologia de varredura de frequência

Um elétrodo integrado na ponta do sensor forma um capacitador em conjunto com o ambiente. O meio determina o valor da capacitância com base na sua constante dielétrica (valor DK) e forma um circuito ressonante com a ajuda de uma bobina no sistema eletrônico do sensor. Dependendo da frequência de ressonância medida e dos limiares de comutação programáveis, o sinal de comutação do sensor é acionado.

Os sensores de nível limite de aplicação universal da série CleverLevel detectam todos os meios, independentemente de serem sólidos, líquidos ou adesivos, tornando-os a alternativa inteligente aos garfos de equilíbrio.

Exemplo de uma frequência de ressonância baseada na tecnologia de varredura de frequência
Portfólio de produtos: sensores de nível limite CleverLevel

Medição de nível capacitiva

Em princípio, o sensor capacitivo de nível de enchimento funciona como um capacitador aberto. É formado um campo elétrico entre o elétrodo de medição e o elétrodo GND. Se um material com uma constante dielétrica r superior ao ar penetrar no campo elétrico, a capacitância do campo aumenta dependendo do r deste material. O sistema eletrónico mede este aumento da capacidade, o sinal gerado é avaliado no processamento do sinal subsequente e, se a magnitude for adequada, resulta na comutação da saída.

Portfólio de produtos: sensores capacitativos de nível de enchimento

Medição de nível optoeletrônica

O princípio de funcionamento dos sensores óticos de nível de enchimento baseia-se na alteração do ângulo limite para a reflexão total, dependendo de se a ponta do sensor está rodeada por líquido ou ar. Se a ponta do sensor estiver rodeada por um líquido, o feixe de luz é desviado para o líquido e a saída do sensor muda o seu estado de comutação. O meio líquido pode ser eletricamente condutor, turvo ou transparente.

Os sensores de nível de enchimento para montagem de mangueira/tubo ascendente funcionam segundo um princípio semelhante, mas sem contato com o meio. No estado sem líquido, a luz emitida atinge diretamente o receptor. Se entrar líquido na área de detecção, parte da luz emitida é desviada de modo a que menos luz atinja o receptor. Esta alteração da luz pode ser avaliada em conformidade pelo sensor.

Portfólio de produtos: sensores óticos de nível de enchimento

Medição potenciométrica de nível

O princípio de medição dos sensores potenciométricos de nível de enchimento funciona com a alteração da relação de tensão entre a haste de medição do sensor e a parede de metal do tanque a ser enchido. Através do líquido gera-se um campo de fluxo elétrico, formado pela sua condutividade elétrica e pela propriedade capacitiva. A sonda de medição torna-se assim um divisor de tensão em que a relação entre as duas tensões se altera em função do nível de enchimento. A relação entre as duas tensões é proporcional ao nível de enchimento. Simplificado, o sistema de sonda e líquido pode também ser considerado como um potenciômetro, em que uma alteração do nível de enchimento corresponde à rotação de um potenciômetro normal.

Portfólio de produtos: sensores potenciométricos de nível de enchimento

Medição de nível hidrostática

O princípio de medição dos sensores hidrostáticos de nível de enchimento baseia-se numa medição de pressão, em que a célula de medição do transdutor de pressão mede a pressão do meio de enchimento no fundo do reservatório e calcula assim o nível de enchimento correspondente. Por ação da gravidade, a pressão hidrostática aumenta à medida que o nível de enchimento no reservatório sobe.

Portfólio de produtos: sensores hidrostáticos de nível de enchimento

Medição de nível por ultrassom

Sensores ultrassom são baseados no tempo de funcionamento medido do sinal ultrassónico. Eles enviam ondas sonoras de alta frequência para a superfície do meio a ser medido. Os meios podem ser líquidos, granulados ou em pó. Objetos transparentes e outros oticamente difíceis de detectar são manifestamente detectados com sensores ultrassom.
Nos sensores ultrassom para medição contínua de nível, o valor de distância medido do sensor até à superfície do meio é emitido como um valor de tensão. A corrente de saída ou a tensão de saída é proporcional ao nível de enchimento ou à distância da superfície do meio.

Portfólio de produtos: sensores de nível de enchimento por ultrassom

Isto também pode lhe interessar

Para o topo